MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

PROFINET ist ein Industrial-Ethernet-Standard, der eine schnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen Steuerungen, Maschinen und Feldgeräten in der industriellen Automatisierung ermöglicht. Er bildet die Grundlage für moderne, vernetzte Produktionsumgebungen und sorgt dafür, dass Daten sicher und effizient übertragen werden.

Auf Basis von Ethernet unterstützt PROFINET sowohl einfache Anwendungen als auch anspruchsvolle Funktionen wie Echtzeitkommunikation, umfangreiche Diagnosemöglichkeiten und den Aufbau skalierbarer Netzwerke. Damit stellt PROFINET eine zeitgemäße Alternative zu klassischen Feldbussystemen dar und erfüllt die Anforderungen moderner Automatisierungskonzepte.

Mitsubishi Electric setzt auf Open Automation und eine durchgängige Multinetzwerkfähigkeit seiner Systeme. Die Unterstützung von PROFINET ermöglicht die nahtlose Integration in bestehende Anlagen und sorgt für leistungsfähige sowie stabile Automatisierungslösungen.

Was ist PROFINET?

PROFINET ist ein international etablierter Standard für industrielle Kommunikation, der definiert, wie Automatisierungskomponenten über Ethernet Daten austauschen. Ziel ist eine stabile, performante und standardisierte Kommunikation, die speziell auf industrielle Anforderungen zugeschnitten ist.

Der Standard wird vor allem in der Fabrik- und Prozessautomatisierung eingesetzt und unterscheidet klar zwischen den Rollen von Controllern und Devices. Dadurch lassen sich Steuerungen, Feldgeräte und weitere Automatisierungskomponenten eindeutig in das Netzwerk integrieren.

Anwender profitieren von einem großen, herstellerübergreifenden Geräte-Ökosystem und einer hohen Integrationsfähigkeit. Neben reinen Prozessdaten unterstützt PROFINET auch Diagnose- und Statusinformationen, was die Inbetriebnahme vereinfacht, Wartungsaufwände reduziert und die Transparenz im laufenden Betrieb erhöht.

Welche Vorteile bietet PROFINET in der Industrie?

PROFINET ist speziell für industrielle Umgebungen entwickelt und ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Der Ethernet-basierte Ansatz erlaubt es, PROFINET flexibel in unterschiedlichsten Anlagen einzusetzen – von kompakten Maschinen bis hin zu großen, komplexen Produktionssystemen.

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der zusätzlichen Transparenz im Netzwerk. Neben reinen Prozessdaten stehen auch Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung, wodurch sich Störungen schneller erkennen und Stillstände gezielt reduzieren lassen.

Echtzeitkommunikation und hohe Performance

PROFINET ermöglicht deterministische und planbare Kommunikationszeiten, die für zeitkritische Anwendungen in der Automatisierung unerlässlich sind. Auch schnelle Taktzeiten sowie synchronisierte Bewegungsabläufe lassen sich zuverlässig umsetzen.

Selbst in komplexen Netzwerken mit vielen Teilnehmern bleibt die Kommunikation stabil und leistungsfähig. Neben Steuerdaten können zudem Diagnosen und Parameter effizient übertragen werden, was die Anlagenüberwachung verbessert. Die hohe Performance von PROFINET trägt damit wesentlich zu stabilen Prozessen und einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei.

Flexibilität und Skalierbarkeit in Automatisierungssystemen

PROFINET unterstützt sowohl einfache Netzwerkstrukturen als auch große, segmentierte Anlagen. Automatisierungssysteme lassen sich schrittweise erweitern, ohne die bestehende Kommunikation grundlegend neu aufbauen zu müssen.

Unterschiedliche Gerätetypen können über einen einheitlichen Standard integriert werden, was Anpassungen an neue Produktionsanforderungen erleichtert. Gleichzeitig reduzieren einheitliche PROFINET-Strukturen den Engineering- und Wartungsaufwand und schaffen eine zukunftssichere Basis für moderne Automatisierungslösungen.

PROFINET Komponenten und Systemarchitektur

PROFINET-Systeme bestehen aus klar definierten Komponenten und Kommunikationsrollen, die eine transparente und zuverlässige Zusammenarbeit innerhalb des Automatisierungsnetzwerks ermöglichen. Die Systemarchitektur sorgt dafür, dass Steuerungen und Feldgeräte effizient miteinander kommunizieren und Informationen gezielt ausgetauscht werden.

Eine saubere Planung der PROFINET-Architektur ist dabei entscheidend. Sie bildet die Grundlage für hohe Performance, eine gute Diagnosefähigkeit und die Möglichkeit, das System bei Bedarf flexibel zu erweitern oder anzupassen.

Steuerungen und PROFINET Devices

In PROFINET-Netzwerken übernehmen Steuerungen die Rolle des PROFINET Controllers und organisieren die gesamte Kommunikation. PROFINET Devices sind die angeschlossenen Feldgeräte, wie dezentrale I/O-Systeme, Antriebe oder Sensoren, die Prozessdaten liefern oder Befehle empfangen.

Controller und Devices sind in der Regel herstellerübergreifend kompatibel, was eine flexible Systemgestaltung ermöglicht. Devices werden dabei nicht nur in das Netzwerk eingebunden, sondern auch parametriert und kontinuierlich diagnostiziert. Mitsubishi Electric nutzt PROFINET, um Automatisierungskomponenten effizient zu vernetzen und flexibel in unterschiedliche Systemlandschaften zu integrieren.

Netzwerkstruktur und industrielle Kommunikation

PROFINET-Netzwerke basieren auf Industrial Ethernet und erlauben flexible Netzwerkstrukturen, die sich an die jeweilige Anlagenarchitektur anpassen lassen. Umfangreiche Diagnosefunktionen erleichtern die schnelle Fehlererkennung und unterstützen einen stabilen Anlagenbetrieb.

Darüber hinaus unterstützt PROFINET Funktionen wie Geräteidentifikation und die Abbildung von Topologieinformationen, was die Inbetriebnahme und Wartung vereinfacht. Eine strukturierte Netzwerkplanung erhöht die Anlagenverfügbarkeit und schafft die Grundlage für zuverlässige industrielle Kommunikation. Mitsubishi Electric legt dabei besonderen Wert auf stabile PROFINET-Netzwerke, um dauerhaft zuverlässige Automatisierungslösungen zu realisieren.

PROFINET vs. PROFIBUS – der direkte Vergleich

KriteriumPROFINETPROFIBUS
TechnologiebasisEthernet-basierter KommunikationsstandardKlassischer Feldbus
DatenübertragungHohe Datenraten und leistungsfähige KommunikationGeringere Datenraten im Vergleich
Diagnose & TransparenzUmfangreiche Diagnose- und StatusinformationenEingeschränkte Diagnosemöglichkeiten
Flexibilität & SkalierbarkeitSehr flexibel, gut skalierbar für moderne AnlagenWeniger flexibel, stärker auf feste Strukturen ausgelegt
Industrie-4.0-EignungOptimal für moderne, vernetzte AutomatisierungskonzepteVor allem für bestehende Anlagen geeignet
Einsatz bei Mitsubishi ElectricBevorzugter Standard für moderne Automatisierungslösungen Vor allem in Bestandsanlagen relevant

Typische Einsatzbereiche von PROFINET in der Automatisierung

PROFINET wird in vielen Bereichen der industriellen Automatisierung eingesetzt, insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau. Dort sorgt der Standard für eine zuverlässige und leistungsfähige Kommunikation zwischen Steuerungen, Antrieben und Feldgeräten.

Gerade in komplexen Produktionsumgebungen bietet PROFINET eine hohe Transparenz, da neben Prozessdaten auch umfangreiche Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung stehen. Modulare Maschinenkonzepte lassen sich dadurch effizient umsetzen und flexibel an veränderte Anforderungen anpassen.

PROFINET eignet sich sowohl für Neuanlagen als auch für die Modernisierung bestehender Systeme. Mitsubishi Electric nutzt PROFINET, um flexible und leistungsfähige Automatisierungslösungen für unterschiedliche Branchen bereitzustellen und moderne Produktionskonzepte zuverlässig umzusetzen.

Warum setzt Mitsubishi Electric auf Multinetzwerkfähigkeit und der Kompatibilität mit PROFINET?

Mitsubishi Electric setzt bewusst auf Multinetzwerkfähigkeit und die Kompatibilität mit PROFINET, um maximale Offenheit, Investitionssicherheit und Zukunftsfähigkeit in der industriellen Automatisierung zu gewährleisten. 

In modernen Produktionsumgebungen existieren unterschiedliche Feldbus- und Ethernet-Standards oft parallel – je nach Anlage, Maschinenlieferant oder Werksstandard. Durch die Unterstützung mehrerer Netzwerke lassen sich Mitsubishi-Electric-Produkte nahtlos in bestehende Architekturen integrieren, ohne aufwendige Umrüstungen oder proprietäre Insellösungen. 

Die PROFINET-Kompatibilität spielt dabei eine zentrale Rolle, da PROFINET zu den weltweit führenden Industrial-Ethernet-Standards gehört und insbesondere in heterogenen Anlagen hohe Performance, Echtzeitfähigkeit und transparente Kommunikation ermöglicht. So profitieren Anwender von durchgängigen Datenflüssen, flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten und einer einfachen Vernetzung von Steuerung, Motion, HMI und übergeordneten IT-Systemen – heute und in Zukunft.

Erfahren Sie, wie die Multinetzwerkfähigkeit der Mitsubishi-Electric-Servos eine nahtlose Integration in unterschiedlichste Automatisierungsumgebungen ermöglicht – von PROFINET® bis EtherCAT. Jetzt mehr zur Open-Network-Strategie lesen.

Häufige Fragen zu PROFINET

Was ist PROFINET einfach erklärt?

PROFINET ist ein Industrial-Ethernet-Standard, der die Kommunikation zwischen Steuerungen, Maschinen und Feldgeräten ermöglicht. Er wird in der industriellen Automatisierung eingesetzt, um Daten schnell, zuverlässig und standardisiert zu übertragen. Dabei unterstützt PROFINET sowohl einfache Anwendungen als auch anspruchsvolle Echtzeitprozesse.

Worin unterscheidet sich PROFINET von klassischen Feldbussen?

Im Gegensatz zu klassischen Feldbussen basiert PROFINET auf Ethernet-Technologie. Dadurch sind höhere Datenraten, bessere Diagnosemöglichkeiten und flexiblere Netzwerkstrukturen möglich. PROFINET ist zudem besser auf moderne, vernetzte Industrie-4.0-Anwendungen ausgelegt.

Für welche Anwendungen eignet sich PROFINET besonders?

PROFINET eignet sich besonders für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für komplexe Produktionsumgebungen. Der Standard unterstützt modulare Maschinenkonzepte, Echtzeitkommunikation und skalierbare Netzwerke. Dadurch ist PROFINET sowohl für Neuanlagen als auch für Modernisierungsprojekte geeignet.

Welche Vorteile bietet PROFINET im laufenden Betrieb?

PROFINET bietet im Betrieb eine hohe Transparenz, da neben Prozessdaten auch Diagnose- und Statusinformationen verfügbar sind. Störungen können schneller erkannt und gezielt behoben werden, was Stillstände reduziert. Zudem trägt die hohe Performance zu einer stabilen und zuverlässigen Anlagenkommunikation bei.

Warum ist PROFINET für Mitsubishi Electric relevant?

PROFINET ist ein weltweit verbreitetes Industrial-Ethernet-Standard und spielt eine zentrale Rolle in offenen, herstellerübergreifenden Automatisierungskonzepten. Für Mitsubishi Electric ist PROFINET deshalb besonders relevant, da sich der Standard flexibel in bestehende Anlagen integrieren lässt und gleichzeitig hohe Performance sowie stabile Echtzeitkommunikation bietet. So entstehen zukunftssichere Automatisierungslösungen, die sich einfach erweitern und an neue Anforderungen anpassen lassen.