Energieeffizienter und robuster: Ihre Lösung für Metallrecycling
Hohe Energiepreise? Dreckige Bedingungen? Kein Problem!
Sie kennen das:
- Explodierende Stromkosten setzen Ihrem Budget zu.
- Leistungsstarke Motoren treiben Ihre Maschinen an und fressen Unmengen an Energie.
- Nasse, schmutzige und raue Bedingungen machen Ihren Anlagen das Leben schwer.
Was wäre, wenn es eine Lösung gäbe, die Ihre Kosten senkt und gleichzeitig Ihre Maschinen schont?
Einfach umrüsten, dreifach sparen: Frequenzumrichter senken die Kosten im Metallrecycling massiv
Mitsubishi Electric macht es möglich!
Mit unseren hochmodernen Frequenzumrichtern passen Sie Drehzahl und Drehmoment Ihrer Motoren optimal an. Das spart nicht nur bares Geld, sondern:
- Reduziert Ihre Energiekosten spürbar.
- Vermeidet hohe Lastspitzen und damit verbundene Strafzahlungen.
- Senkt Wartungs- und Verschleißkosten.
- Verlängert die Lebensdauer Ihrer Maschinen.
Unsere Technologie sorgt dafür, dass Ihre Anlagen selbst unter den härtesten Bedingungen zuverlässig und effizient arbeiten – und das Beste daran: Ihre Qualität bleibt erstklassig!
Sprechen Sie uns an und sichern Sie sich Ihren Vorteil im Metallrecycling!
Kostenlosen Beratungstermin buchen!
Kontaktieren Sie mich einfach über das Kontaktformular und ich helfe Ihnen gerne weiter.
Weniger Energieverbrauch
Im Zuge der Energiekrise sind die Stromkosten explodiert und bleiben mittel- bis langfristig über Vorkrisenniveau.
Ein großer Teil der Kosten im Recycling wird von leistungsstarken Motoren verursacht, die zahlreiche Maschinen antreiben. Frequenzumrichter von Mitsubishi Electric senken die Energiekosten erheblich. Denn sie passen Drehzahl und Drehmoment von Motoren genauso an, wie es Ihre Maschinen gerade brauchen. Der Einsatz eines Frequenzumrichters am Hauptmotor eines Schredders etwa spart bis zu 7-10 % der Energiekosten einer Recyclinganlage. Bei Geräten im Abluftbereich können die Energiekosten um mehr als 50 % reduziert werden und auch bei Förderbändern sinken die Stromkosten beträchtlich.
Lastspitzen werden durch Frequenzumrichter vermieden. Die Preise von Energieversorgern orientieren sich an den höchsten Ausschlägen im Verbrauch. Indem sie Lastspitzen vermeiden, reduzieren sich Ihre Abschläge deutlich.
- Frequenzumrichter optimieren die Energieeffizienz von Antrieben
- 7-10 % weniger Energiekosten am Hauptmotor des Schredders!
- Mehr als 50 % weniger Energiekosten bei Abluftgeräten!
Strafzahlungen vermeiden
Hohe Verbrauchsspitzen belasten das Stromnetz und können zu Versorgungsausfällen führen. Ein Anlagenausfall kostet, außerdem werden hohe Strafzahlungen an Energieversorger fällig. Mit Frequenzumrichtern von Mitsubishi Electric vermeiden Sie Anlagenstillstände und Strafzahlungen und stabilisieren das Stromverteilungsnetz. Die Norm IEEE-519 zur Netzoberwellenbelastung wird dabei eingehalten.
- Frequenzumrichter vermeiden hohe Lastspitzen und damit Strafzahlungen an Energieversorger
- Ausfälle der Anlage werden ebenfalls unterbunden
Reduzierte Wartung
Frequenzumrichter reduzieren den Anlaufstrom Ihrer Maschine, was die Lebensdauer erhöht. Denn: startet ein Motor über die Festleitung, braucht er erhebliche Strommengen. Diese überschüssige Energie belastet den Antrieb auf Dauer. Durch den geregelten Motorbetrieb sowie sanften Start und Stopp erhöhen Frequenzumrichter die Lebensdauer von schweren Geräten. Zudem arbeiten sie rein elektronisch und das bedeutet: kein Verschleiß durch mechanische Reibung. Wartungsintensive Antriebe werden so durch wartungsarme Frequenzumrichter ersetzt.
- Weniger Wartung durch Stromsteuerung
- Erhöhung der Lebensdauer Ihrer Maschinen
Eine Lösung, die sich bewährt: Die weltweit erste nachhaltige Metallrecyclinganlage
Mit innovativen Antriebslösungen bieten wir der Branche eine effiziente und kostensparende Alternative.
Beider S. Norton Group in Manchester, Großbritannien, kommt unser Know-how voll zum Einsatz: Ihre hochmoderne Metall-Schredder-Anlage wurde mit dem leistungsstarken Lindemann ZZ Power Zerdirator-Schredder ausgestattet, angetrieben von energieeffizienten Frequenzumrichtern und Mittelspannungsumrichtern der TMDrive-Serie.
Das Ergebnis? Eine präzise Steuerung des Hauptmotors, optimierter Materialdurchsatz und deutlich reduzierter Energieverbrauch. So sparen Sie Kosten und schonen
gleichzeitig die Umwelt – eine Win-Win-Situation!
Metall effizient recyceln – Lösungen für den energieoptimierten Motorbetrieb
In unserem Whitepaper „Metall effizient recyceln – Lösungen für den energieoptimierten Motorbetrieb“ erörtern wir umfassend, wie unsere Frequenzumrichter die Effizienz Ihrer Recyclinganlage erhöhen.