Roboter Wartung - Leicht gemacht!

Wartungskosten - ein wichtiger Bestandteil der Betriebskosten von Robotern

In einigen Fällen können die Wartungskosten einen erheblichen Anteil an den Betriebskosten eines Roboters ausmachen. 

Besonders in industriellen Anwendungen, in denen Roboter kontinuierlich und in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten, können die Wartungskosten höher sein, um sicherzustellen, dass der Roboter effizient und zuverlässig funktioniert.

Mitsubishi Electric zeichnet sich durch anwenderfreundliche Roboter Wartungen aus

Mitsubishi Electric hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine pflegeleichte und kostenattrative Wartung für Roboterkunden bereitzustellen.

Wir sind Ihr kompetenter Partner für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Robotersysteme.

Eine problemlose und pflegeleichte Wartung ist daher ein Kernelement in unserer Produktentwicklung und in unserem Serviceangebot. Unser zuverlässiger Service garantiert einen reibungslosen Betrieb und planbare und maximale Produktivität.

Vorteile unserer Roboterwartung

Klicken Sie auf die folgenden Punkte, um mehr über die Vorteile unserer pflegeleichten Roboter zu erfahren:

Viele Wartungsmöglichkeiten

Unser Anspruch ist es die Wartung der Mitsubishi Electric Roboter so einfach wie möglich zu gestalten.

Aus diesem Grund stellen wir Schulungen zur Verfügung, die Ihnen ermöglichen, unabhängig von der Herstellerwartung, eigenständig Wartungen durchzuführen und somit Kosteneinsparungen zu erzielen.

Wir bieten Produkte an, die mithilfe von KI-Funktionen Ausfälle bei Robotern ermitteln können und Vorhersagen über die Lebensdauer von Komponenten und Robotern treffen können. 

Darüber hinaus bieten wir eine Cloud-Lösung im Bereich Wartung an, die auf einem Blick den Status und Zustand aller Roboter in Ihrer Fertigung anzeigen kann.

Kostenersparnis durch selbstständig durchführbare Wartungen

Die eigenständige Wartung von Robotern ist eine kosteneffiziente und flexible Option, um sicherzustellen, dass Ihre Robotersysteme optimal funktionieren und gleichzeitig die Ausgaben im Griff behalten werden.

Eigenständige Wartung bietet Unternehmen die Möglichkeit Kosteneinsparungen zu realisieren. Die Unabhängigkeit von Drittanbietern und Herstellern erhöht die Kontrolle über die Wartungsprozesse und ermöglicht es Unternehmen, ihren eigenen Zeitplan festzulegen. Dies führt zu reduzierten Ausfallzeiten und gesteigerter Produktivität.

Neues Geschäftsmodell durch Angebot von Wartung an Endkunden

Systemintegratoren haben die Möglichkeit, über die Roboter von Mitsubishi Electric nicht nur die eigentlichen Roboterlösungen anzubieten, sondern auch Wartungsdienstleistungen als zusätzlichen Mehrwert zu erbringen. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, eine starke Kundenbindung aufzubauen und aufrechtzuerhalten, indem regelmäßiger Kontakt und eine umfassende Betreuung gewährleistet werden. Letzendlich eröffnet es die Chance, zusätzliche Einnahmen zu generieren sowohl durch die Wartung der Roboter als auch durch das Potenzial weitere Produkte zu verkaufen.

Diese ganzheitliche Herangehensweise ermöglicht es, Kunden alles aus einer Hand anzubieten, von der Initialberatung über die Implementierung bis hin zur fortlaufenden Wartung. 

Dies schafft nicht nur vielfältige Aufgaben für die Mitarbeiter, sondern stärkt auch die Kundenbeziehungen und die Position des Unternehmens auf dem Markt.

Wartungsschulungen für Roboter von Mitsubishi Electric

Im Folgenden bieten wir Ihnen Wartungsschulungen für unsere Knickarmroboter und Scara Robotersysteme an. 

Die Schulungen decken die Überprüfung und Wartung der Robotersysteme ab. Wir passen uns flexibel an Ihre Bedürfnisse an: Die Schulungen können sowohl an unseren Schulungssystemen in unseren Servicezentren oder an unseren Robotern aus Ihrer eigenen Applikation an Ihrem Standort durchgeführt werden.

Wir bieten gerne auch kundenspezifische Lösungen und langfristige Laufzeitoptionen auf Kundenwunsch an.

Kontaktformular Wartungsschulung
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Predictive Maintenance und Preventive Maintenance mit anwenderfreundlichen KI

Die Roboter von Mitsubishi Electric können mit der innovativen MelfaSmart Plus, einer modularen KI-Karte, ausgerüstet werden. Diese Karte enthält KI-Funktionen, die eine äußerst effiziente und frühzeitige Wartung ermöglichen.

Die KI-Funktion Predictive Maintenance hilft Ausfälle von Robotern zu reduzieren, indem sie Abweichungen im Programmablauf erkennt. Die Stillstandszeiten der Produktionsanlagen werden somit reduziert.

Die KI-Funktion Preventive Maintenance überwacht den Betriebszustands des Roboters und trägt dazu bei, den Zustand des Roboters zu verwalten. Die Wartung ist jetzt noch effizienter.

Vorteile der KI Predictive und Preventive Maintenance

Die KI-Funktion Predictive Maintenance bietet viele Vorteile an, unter anderem

  • Verhinderung von Roboterausfällen durch Überwachung von mehr Teilen als nur Schmierfett und der Zahnriemen 
  • Erhöhung der Lebensdauer der Teile durch Wartungssimulation
  • Optimierung der Produktionsprozesse durch optimalen Einsatz der Roboter
  • Anwenderspezifischere Wartung der Roboter durch Herausgabe von Empfehlungen basierend auf der Auflastung

Funktionen KI Predictive und Preventive Maintenance

Die KI-Funktion Predictive Maintenance hält viele Funktionen inne. Klicken Sie auf die folgenden Aspekte, um mehr Informationen zu erhalten:

Berechnung des Verschleißgrades von Teilen in Echtzeit

Die Funktion Preventative Maintenance berechnet mithilfe von Künstlicher Intelligenz in Echtzeit den Verschleißgrad der folgenden Roboterkomponenten:

  • Schmierfett
  • Zahnriemen
  • Lager
  • Kugelumlaufspindel

Die KI-Funktion erkennt Anomalien in Antriebskomponenten und gibt rechtzeitige Warnungen aus. Durch die umfangreiche Prüfung können potenzielle Schäden an Motor, Getriebe oder Lagern frühzeitig erkannt werden.

Empfehlung eines anwenderspezifischen Wartungsplans

Die Preventive Maintenance Funktion empfiehlt mithilfe von KI den Zeitraum bis zur nächsten Wartung basierend auf der vorliegenden Anwendung. Dies kann als Grundlage für einen Roboter Wartungszyklus dienen. 

Die KI-Funktion ermöglicht eine einfache, vorausschauende und effiziente Möglichkeit, um Wartungen zu planen.

Bewertung der Produktlebenszeit durch Wartungssimulation

Die Wartungssimulation in der KI-Funktion Predictive Maintenance ermöglicht eine Bewertung der Lebensdauer des Roboters, bevor eine Anwendung oder Produktionslinie aufgebaut wird. 

Das Ziel der Wartungssimulation ist es eine Optimierung des Ablaufzyklus zu erreichen, sodass die Lebenszeit der Teile maximiert werden.

Mit den Ergebnissen aus der Wartungssimulation können wichtige Anpassungen zur Optimierung des Ablaufzyklus vor dem Bau einer Anlage oder Produktionslinie vorgenommen werden - beispielsweise die Umpositionierung eines Roboters.

    Diese Simulation kann mithilfe von KI konkrete Auswirkungen auf die Lebensdauer der Roboterkomponenten einsehen und bewerten. Die Simulation wird online auf einem echten Roboter oder mit einem simulierten Roboter innerhalb der RT ToolBox3 durchgeführt. Der Roboter führt ein Programm von einem festgelegten Startpunkt bis zu einem Endpunkt aus. Basierend auf den gesammelten Daten wird eine Lebensdauerprognose erstellt. 

    Rechtzeitige Benachrichtigungen einer benötigten Wartung

    Die KI-Funktion Predictive Maintenance aktiviert mithilfe von KI Benachrichtigungen, wenn ein bestimmter Verschleißgrad eines Bauteils erreicht ist oder nur noch eine bestimmte Anzahl von Tagen verbleibt, bevor eine Inspektion erforderlich ist.

    Benachrichtigungen bezüglich einer anstehender Wartung können auf zwei Arten erfolgen: durch ein akustisches Signal oder durch eine visuelle Warnmeldung. 

    Cloud Applikation für eine einheitliche Wartung aller Roboter

    Mitsubishi Electric bietet eine Robot Cloud Wartung Lösung an, um die intelligente und effiziente Verwaltung von Robotern in Produktionslinien zu ermöglichen. 

    Diese Lösung adressiert die Herausforderung, Diagnoseinformationen von jedem Roboter zu extrahieren, und bietet die Möglichkeit, den Status und Zustand aller Roboter leicht und einheitlich zu überwachen.

    Vorteile der Cloud Lösung

    Die Cloud Wartung bietet viele Vorteile an, unter anderem:

    • Zeitersparnis durch ganzheitliche Extraktion von Diagnoseinformationen zu allen Robotern
    • Ganzheitliches Management bei einem Mix von verschiedenen Anlagen und Roboterherstellern
    • Schnelle Erfassung der Status und Zustände aller Roboter
    • Proaktives Wartungsmodell, statt eines reaktiven Wartungsmodells

    Funktionen der Cloud Wartung

    Die Cloud Wartung bietet viele Funktionen an, unter anderem

    • Erschaffung einer standardisierten und leicht nutzbaren Lösung für die Wartung von Roboter 
    • Visualisierung von Wartungsinformationen, Alarmzuständen und historischen Daten
    • Integration mit ERP Systemen zur automatischen Erstellung von Wartungsaufträgen auf Grundlage anpassbarer Fehlerregeln
    • Integrierte Unterstützung des Konzepts des digitalen Zwillings zur Beschleunigung der Anwendungsentwicklung und der Massenbestandskonfiguration

    Haben Sie weitere Fragen?

    Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.