MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Ihr zuverlässiger Partner in der Wasser- und Abwasserindustrie

Mitsubishi Electric ist seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner in der Wasser- und Abwasserindustrie und hat die Umsetzung vieler wichtiger Projekte unterstützt. Mit unserem umfangreichen Wissen in den Bereichen Wasseraufbereitung und -versorgung, Abwassersammlung und -aufbereitung sowie Regenwasserkanalmanagement kennen wir die Bedürfnisse und Herausforderungen unserer Kunden sehr gut.

Dank unserer Erfahrung in der Verwaltung komplexer Systeme, die Geräte verschiedener Marken kombinieren, können wir sowohl beim Bau neuer Netze als auch bei der Aufrüstung bestehender Systeme effektive Unterstützung leisten. Wir optimieren ständig unsere Hard- und Software und reagieren damit auf die dynamischen Anforderungen des Marktes.

Unsere Lösungen ermöglichen den automatisierten und zuverlässigen Betrieb komplexer Systeme für große Wasserversorgungsgebiete. Wir setzen die Automatisierung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auf allen Ebenen um: von einzelnen Geräten bis hin zur Verwaltung ganzer Unternehmen.

Wir stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite

Die Wasseraufbereitung ist ein komplexer Prozess. Sie besteht aus Flockung und Filtration, chemischer Behandlung, mehrstufigem Pumpen usw. Eine fortschrittliche Steuerung und Verwaltung dieser Prozesse ist der Schlüssel zur Sicherstellung einer ununterbrochenen Wasserversorgung.

Mitsubishi Electric unterstützt Wasserversorgungsunternehmen dabei, effizienter und sicherer zu arbeiten - unsere Produkte und Lösungen sind effizient, skalierbar und können mit Anlagen anderer Hersteller verbunden werden.

Die Abwasserreinigung ist ein energieintensiver Prozess. Die Lösungen von Mitsubishi Electric optimieren und erhalten nicht nur den unterbrechungsfreien Betriebsablauf mit bewährter Zuverlässigkeit, sondern tragen auch zu einer verbesserten Effizienz in allen Bereichen bei, von den Arbeitsstunden bis hin zu Energieeinsparungen.

Simulationen auf Basis digitaler Zwillinge, die mithilfe der Lösungen von Mitsubishi Electric realisiert werden, ermöglichen es, unterschiedliche Szenarien zu erstellen, miteinander zu vergleichen und gezielt das optimale auszuwählen.

Nahtlos fließende Wasserverteilungsnetze sind die Lebensader moderner Städte. Die Versorgung von Gemeinden mit klarem, frischem Wasser - das ist die Stärke effizienter Verteilungsnetze!

Die Integration von Produkten und digitalen Technologien von Mitsubishi Electric in Wasserverteilungsnetze verbessert die Echtzeitüberwachung, die vorausschauende Wartung und die Effizienz des gesamten Systems.

Kanalisationsnetze sind die unsichtbaren Wächter der städtischen Abwasserentsorgung und sorgen für eine saubere und sichere Zukunft für alle. Die Überwachung und Steuerung des Durchflusses in Abwassernetzen ist entscheidend für das Kapazitätsmanagement und die Vermeidung von Rückstaus, z. B. bei starken Regenfällen oder erhöhtem Verbrauch.

Die mehrstufige Automatisierungslösung von Mitsubishi Electric – von der SPS bis hin zum Edge-Processing – erhöht die Sicherheit und reduziert die Wartungskosten in Abwassernetzen.

Dämme und Wehre spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Wasserflusses. Ein effektives Management von Dämmen und Wehren ist entscheidend, um die Wasserversorgung, den Hochwasserschutz und die Stromerzeugung aus Wasserkraft sicherzustellen und gleichzeitig die strukturelle Integrität zu erhalten.

Mitsubishi Electric bietet Lösungen, die die Steuerung solcher Bauwerke effizienter machen und datengesteuerte Entscheidungen erleichtern.

Starke Regenfälle, Überschwemmungsgefahren, übergelaufenes Abwasser und Verunreinigung von Wasserquellen: Intelligente IoT-Plattformen können dazu beitragen, die Reaktionszeit auf diese Bedrohungen erheblich zu verkürzen. Durch den Einsatz von Live-Telemetriedaten, Warnmeldungen und Wettervorhersagen sind Betreiber in der Lage, proaktiv Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Sie verwandelt trockene Felder in üppige Landschaften und sorgt dafür, dass die Pflanzen die perfekte Menge an Wasser erhalten, die sie für optimales Wachstum benötigen.

In der großflächigen Landwirtschaft hat die Automatisierung einen großen Einfluss auf die Einsparung von Wasser, Energie und Arbeitskräften. Unsere Lösungen für die Bewässerungssteuerung ermöglichen die automatische Überwachung und Fernsteuerung von Ventilen in der Nacht, wenn die Bedingungen ideal sind – so werden Wasser, Energie und wertvolle Arbeitsstunden effizient genutzt.

Die Entsalzung erschließt das enorme Potenzial des Meerwassers und liefert Süßwasser dort, wo es am dringendsten benötigt wird. Die größte Herausforderung besteht darin, die hohen Investitions- und Betriebskosten der Entsalzung mit dem Bedarf an erschwinglichem, zugänglichem Frischwasser in Einklang zu bringen und sicherzustellen, dass das entsalzte Wasser den Sicherheits- und Qualitätsstandards entspricht.

Mitsubishi Electric hat bewährte Lösungen eingeführt, um die Kosten der Entsalzung zu senken und sie zu einem vollständig kontrollierbaren Prozess zu machen.

Wir kümmern uns um Ihre Anliegen

Digitale Welle in der Wasseraufbereitung

Die Wasserwirtschaft befindet sich durch die Digitalisierung in einem großen Wandel. Die digitale Transformation umfasst die Steuerung von Geräten und ganzen Netzen sowie den Empfang und die Verarbeitung von Daten in Echtzeit. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten.

Die Digitalisierung befähigt die Wasserwirtschaft, das vorhandene Potenzial zu maximieren. Sie ermöglicht eine schnellere Erkennung von Problemen und deren sofortige Behebung. Der Zugang zu aktuellen Daten ermöglicht eine vorausschauende Wartung, um größere Ausfälle zu verhindern. Durch die Analyse historischer Daten sind wir besser in der Lage, aus unseren Fehlern zu lernen und die Effektivität des Betriebs zu bewerten. Die digitale Modellierung ermöglicht es, verschiedene Szenarien zu vergleichen und die Planungs- und Betriebseffizienz zu verbessern. Durch die Digitalisierung wird die Wasserwirtschaft effizienter und widerstandsfähiger gegen mögliche Belastungen in der Zukunft.

Dies ist ein technologischer Schritt hin zu einer nachhaltigen Wasserwirtschaft für künftige Generationen.

SMKL: Ihr Kompass für die digitale Transformation

Die Einführung von digitalen Lösungen und Automatisierung in einem Unternehmen kann eine Herausforderung sein. Mitsubishi Electric empfiehlt eine schrittweise Einführung neuer Technologien - beginnend mit einzelnen Maschinen oder kleinen Gruppen von Geräten, um dann den Umfang zu erweitern, wenn Ergebnisse erzielt werden.

  1. Leichtere Investitionsentscheidung: Eine kleinere Investition bedeutet weniger Risiko. Indem Sie schrittweise vorgehen, ersparen Sie sich die hohen Kosten einer umfassenden Modernisierung.
  2. Zuverlässige Bewertung der Auswirkungen: Die schrittweise Umsetzung ermöglicht eine genaue Bewertung der Auswirkungen, Kosten und wirtschaftlichen Vorteile. Dies ermöglicht eine genaue Schätzung der Gesamtkosten der Investition.
  3. Erfahrung und Risikominimierung: Kleine Implementierungen liefern wertvolle Erfahrungen, die größere Projekte erleichtern und das Risiko kostspieliger Fehler verringern.

Um den Reifegrad und den Umfang der Umsetzung besser einschätzen zu können, haben wir das SMKL-Modell (Smart Manufacturing Kaizen Level) entwickelt. Dieses transparente Konzept, das ursprünglich für die Fertigungsindustrie entwickelt wurde, eignet sich auch ideal für die Wasserwirtschaft. Es führt Versorgungsunternehmen schrittweise durch den digitalen Transformationsprozess, der exakt auf ihre individuellen Geschäftsanforderungen abgestimmt ist.“

Transformieren Sie Ihr Unternehmen mit Mitsubishi Electric in eine bessere, effizientere und innovativere Zukunft.

Whitepaper - Digitale Welle in der Wasseraufbereitung

Whitepaper hier herunterladen
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Angebot an Softwarelösungen

Produktpalette

Leistungen

Our Stories

Erdinger Moos sewage plant

2019-11-08

Sewage plant Application Story

Abwasserzweckverband Erdinger Moos

DEEN
#Water / Waste Water#Steuerungen
Dee Valely Water - Construction site

2014-07-09

Our solution controls large water treatment plant

Dee Valley Water

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Water / Waste Water#Safety#MELSEC Programmierbare Steuerungen
Landshut sewage treatment plant

2014-06-01

Sewage treatment plant Landshut

Stadtwerke Landshut

DEEN
#Water / Waste Water#MELSEC Programmierbare Steuerungen
Nürnberg sewage treatment plant

2014-06-01

Nürnberg sewage treatment plant

Stadtentwässerung Nürnberg

DEEN
#Water / Waste Water#MELSEC Programmierbare Steuerungen
Skytrain Wuppertal

2014-06-01

Wuppertal sewer system

WSW Energie & Wasser AG

DEEN
#Water / Waste Water#MELSEC Programmierbare Steuerungen
Bad Homburg Sewage Plant

2014-06-01

Bad Homburg sewage plant

Stadt Bad Homburg v.d.H.

DEEN
#Water / Waste Water#Steuerungen
Stuttgart Mülhausen Sewage Plant

2014-06-01

Main sewage plant Stuttgart-Mühlhausen

Stadtentwässerung Stuttgart (SES)

DEEN
#Water / Waste Water#Steuerungen
Düsseldorf-Nord sewage plant

2014-06-01

Düsseldorf-Nord sewage plant

City of Düsseldorf

DEEN
#Water / Waste Water#Steuerungen