Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric entwickelt KI-Technologie für die schnelle, genaue Neuidentifizierung, Verfolgung und Suche von PersonenUnterstützung der Erkennung und Verfolgung verdächtiger Personen und verlorener Kinder mithilfe mehrerer Kameras

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3506

TOKIO, 30. März 2022Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine KI-Technologie (künstliche Intelligenz) entwickelt hat, die von mehreren Überwachungskameras aufgenommene Personen 10-mal so schnell wie eine herkömmliche KI identifiziert. Dafür wird eine spezielle Komprimierungstechnologie eingesetzt, um irrelevante Daten zu beseitigen und dadurch eine hocheffiziente und genaue Neuidentifizierung, Verfolgung und Suche zu ermöglichen, die von Änderungen der Kamerawinkel oder der Körperhaltung der Personen nicht beeinträchtigt wird. Mitsubishi Electric plant, die neue Technologie in seiner Maisart®*-Produktpalette bereitzustellen, einschließlich neuer Sicherheitssysteme für die Erkennung und Verfolgung verdächtiger Personen und verlorener Kinder sowie im Kundendienst für Kundenstromanalysen.

  1. Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology Maisart

Beispiel für die wiederholte Identifizierung und Verfolgung von Personen durch die neue KI-Technologie

Produktmerkmale

  1. 1)Die proprietäre Komprimierungstechnologie verkürzt die Zeit für die Neuidentifizierung von Personen auf ein Zehntel
    • Durch die Analyse der Korrelation mehrerer aus einem Bild extrahierter Merkmale und das Entfernen von Informationen, die für die Neuidentifizierung weniger wichtig sind, komprimiert die KI das Datenvolumen auf ein Zehntel der herkömmlichen Datensätze, wodurch die Berechnungszeit für die Neuidentifizierung auf ein Zehntel reduziert wird.
    • Zur Identifizierung einer bestimmten Person extrahiert die KI zunächst wichtige Merkmale aus dem Bild der Person und vergleicht diese Merkmale dann mithilfe verschiedener Kamerawinkel, um Ähnlichkeiten zu berechnen und um festzustellen, ob dieselbe Person auf anderen Bildern zu sehen ist. Generell kann eine KI mehrere Tausend Merkmale aus einem einzelnen Bild extrahieren. Wenn also die Anzahl der Personen steigt, kann die Berechnung sehr komplex werden. Mit der neuen Technologie von Mitsubishi Electric analysiert die KI jedoch Korrelationen zwischen mehreren Merkmalen, entfernt dann unnötige Daten und speichert nur die auffälligsten Merkmale einzelner Personen.
  2. 2)Schnelle, genaue Verfolgung und Suche ohne Beeinträchtigung durch variierende Kamerawinkel und Körperhaltung
    • Durch die Komprimierung der Datengröße beschleunigt die KI die Verarbeitung von Bildern aus verschiedenen Winkeln und von unterschiedlichen Haltungen.
    • Die Verfolgungs- und Suchgenauigkeit wird verbessert, indem der Einfluss verschiedener Haltungen und Winkel verringert wird.
    • Die Verfolgungs- und Suchgenauigkeit für einzelne Personen wird im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um etwa 10 % verbessert.
    • Die KI funktioniert auch dann, wenn die Person eine Maske oder Kleidung trägt, die der Kleidung anderer Personen in der Nähe ähnelt.

Neue und herkömmliche KI-Technologien



Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen