Pressemitteilungen

Alles, was Sie schon immer über Klimaanlagen und Luft/Luft-Wärmepumpen wissen wollten

  • Neue Videoclips mit wissenswerten Informationen über Luft/Luft-Wärmepumpen bzw. Klimaanlagen aus dem Alltag
  • Systeme einfacher installiert als oft gedacht
  • Mit Luft/Luft-Wärmepumpen ganzjährigen Komfort genießen und die bestehende Heizung entlasten

Ratingen, 16. August 2023 – Haben Sie auch so viele Fragen zu Klimaanlagen, auf die Sie gerne Antworten hätten? Stellvertretend dafür macht das „Team für jedes Klima“ auch in den neuesten Videoclips seine Erfahrungen mit Klimaanlagen bzw. Luft/Luft-Wärmepumpen und versteht gleichzeitig, wie vielfältig diese im Alltag eingesetzt werden können. Miterleben kann man diese humorvollen Ereignisse garniert mit „Eheszenen aus dem Alltag“ ganz einfach auf dem Mitsubishi Electric LES Youtube-Kanal.

Das mittlerweile gut bekannte Paar zeigt in drei neuen Videos, wie schnell eine Klimaanlage mit dem richtigen Handwerker installiert ist, dass Klimaanlagen nichts anderes als Luft/Luft-Wärmepumpen sind, mit denen auch für wohlige Wärme gesorgt werden kann, und dass sich eine Klimaanlage über das ganze Jahr hinweg lohnt. Unter der Webadresse www.youtube.com/c/MitsubishiElectricDE-LES stehen mittlerweile zehn Videos der Serie zum Anschauen bereit - Popcorn nicht vergessen.

Im ersten neuen Video dreht sich alles um die Installation einer Klimaanlage. Schnell kann der Hausherr dabei die Erfahrung machen, dass dies kein spektakuläres Bauvorhaben, sondern sehr schnell umgesetzt ist. Natürlich muss diese Erkenntnis umgehend mit seiner Ehefrau geteilt werden. Dummerweise liegt sie gerade auf dem Zahnarztstuhl. In der Tat sind Klimaanlagen in der Regel sehr schnell und einfach montiert - wenn man auf erfahrene Fachhandwerks-Unternehmen setzt, die wissen, worauf es ankommt. Die Webadresse, wo sich derartig qualifizierte Betriebe in der Nachbarschaft finden lassen, wird am Schluss des Videos eingeblendet.

Dass eine Klimaanlage nichts anderes ist, als eine Luft/Luft-Wärmepumpe, lernt das „Team für jedes Klima“ im zweiten neuen Videoclip. Denn der Nachbar hat gerade eine Luft/Wasser-Wärmepumpe für sein Haus installieren lassen und gibt damit gehörig an. Gut, dass die Ehefrau schon weiß, dass die bei ihr bereits seit Langem arbeitende Klimaanlage auch nichts anderes ist, als eine Wärmepumpe - und ihr Ehemann damit gegenüber dem Nachbarn wieder schnell auf der Überholspur ist.

Tatsächlich ist es so, dass das grundlegende Wärmepumpenprinzip beider Systeme gleich ist. Lediglich die Wärmeübertragung in die Räume unterscheidet sich. Luft/Wasser-Wärmepumpen geben die Wärmeenergie an das Heizungswasser, Luft/Luft-Wärmepumpen dagegen direkt an die Raumluft ab.

Dass sich die Investition in eine Klimaanlage dementsprechend das gesamte Jahr auszahlt und nicht nur in den Sommermonaten, wird im dritten neuen Video gezeigt. Im Sommer entzieht sie den Räumen auf Wunsch nicht nur Wärme, sondern regelt gleichfalls die Luftfeuchte auf ein angenehmes Niveau. Dazu ersetzt oder ergänzt sie in den Übergangszeiten und im Winter bei entsprechender Auslegung auch die zentrale Wärmeerzeugung. Außerdem können die, in Klimageräten eingesetzten Luftfilter beispielsweise allergieauslösende Pollen herausfiltern. Plasma-Quad-Filter in Mitsubishi Electric Klimageräten neutralisieren nach Tests neutraler Institute sogar die, in der Raumluft vorhandenen Bakterien und Viren.

Alle Videoclips sind über den Youtube-Link www.youtube.com/c/MitsubishiElectricDE-LES abrufbar. Alternativ genügt auch ein Scan der nebenstehenden QR-Codes.

Weitere Informationen gibt Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, E-Mail: (mail link)les@meg.mee.com, Tel.: 0 21 02 - 4 86 - 0, www.mitsubishi-les.com

Über Mitsubishi Electric

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Produkte ist Mitsubishi Electric ein weltweit anerkannter Marktführer in der Herstellung, dem Marketing und dem Vertrieb von elektrischen und elektronischen Geräten für die Informationsverarbeitung und Kommunikation, Weltraumentwicklung und Satellitenkommunikation, Unterhaltungselektronik, Industrietechnologie, Energie, Mobilitäts- und Gebäudetechnologie sowie Heiz-, Kälte- und Klimatechnologie. In Anlehnung an „Changes for the Better“ ist Mitsubishi Electric bestrebt, die Gesellschaft mit Technologie zu bereichern. Das Unternehmen erzielte zum Ende des Geschäftsjahres am 31.03.2023 einen konsolidierten Umsatz von 37,3 Milliarden US Dollar*. In über 30 Ländern sind Vertriebsbüros, Forschungsunternehmen und Entwicklungszentren sowie Fertigungsstätten zu finden. Seit 1978 ist Mitsubishi Electric in Deutschland als Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe vertreten. Mitsubishi Electric Europe ist eine hundertprozentige Tochter der Mitsubishi Electric Corporation in Tokio.

  1. *US-Dollarbeträge werden zu einem Wechselkurs von 134 Yen für 1 US-Dollar umgerechnet, dem ungefähren Wechselkurs an der Tokioter Devisenbörse vom 31. März 2023

Weitere Informationen:


Kontakt

Schellhorn Public Relations GmbH
Martin Schellhorn
Merschstraße 9
45721 Haltern am See
Telefon: 0 23 64 - 10 81 99
Mobil: 01 77 - 3 22 58 02
Fax: 0 23 64 - 28 77
E-Mail: (mail link)martin.schellhorn@schellhorn-pr.de

Bildunterschriften:

Das „Team für jedes Klima“ macht auch in den neuesten Videoclips seine Erfahrungen mit Klimaanlagen bzw. Luft/Luft-Wärmepumpen und versteht gleichzeitig, wie vielfältig diese im Alltag eingesetzt werden können.

Abbildung: Mitsubishi Electric
Datum: 16.08.2023


Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.