Pressemitteilungen
Ratingen, 19. Juli 2023
Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Region Owarisahi in Aichi erhöht die Mitsubishi Electric Corporation Ihre geplanten Investitionen und kündigt den Bau eines zweiten Produktionsgebäudes an. Weitere 42,5 Milliarden Yen bzw. rund 275 Millionen Euro werden zusätzlich in die neue Fabrik in Owariasahi City investiert, das zum Werksgelände in Nagoya gehört. Die ursprüngliche Investition, die am 28. März 2022 angekündigt wurde, war für ein einziges Produktionsgebäude vorgesehen, das im April 2025 in Betrieb gehen sollte. Dieser Plan wird nun um ein zweites Produktionsgebäude erweitert, das im April 2027 in Betrieb genommen werden soll. Damit erhöhen sich die Baukosten auf 55,5 Milliarden Yen, was etwa 360 Millionen Euro entspricht.
[Quelle: Mitsubishi Electric Corporation, Japan]
Bildunterschrift: Skizze der neuen Produktionsgebäude in Owariasahi (Stadt Owariasahi, Präfektur Aichi)
Die beiden Produktionsgebäude werden eng miteinander verbunden sein, um ihre Abläufe zu rationalisieren. Als Fabriken der Zukunft auch für die nächsten Generation werden sowohl 5G-Kommunikation und KI als auch fortschrittliches Supply-Chain-Management (SCM) und Engineering-Chain-Management (ECM) auf der Grundlage des "e-F@ctory"-Konzepts von Mitsubishi Electric zum Einsatz kommen.
Zu den erwarteten Vorteilen gehören beschleunigte Produktivitäts- und Qualitätsverbesserungszyklen, verkürzte Lieferzeiten und eine qualitativ hochwertige, hocheffiziente Produktion. Neben der Realisierung eines hochautomatisierten Produktionsprozesses wird die Widerstandsfähigkeit gegenüber Nachfrageschwankungen gestärkt. Dies erfolgt durch die Verbesserung der logistischen Effizienz durch den Einsatz autonomer mobiler Roboter (AMRs) und die synchronisierte Produktion durch die Nutzung digitaler Zwillinge. Das gewährleistet eine durchgängige und kontrollierbare Belieferung der Kunden mit den gewünschten Produkten.
Darüber hinaus wird Mitsubishi Electric durch verschiedene Initiativen zur CO2-Reduzierung in den neuen Anlagen weiterhin zur Verwirklichung einer klimaneutralen Gesellschaft beitragen.
Erstes Produktionsgebäude | Zweites Produktionsgebäude | |
---|---|---|
Standort | 5-1-1 Inaba-cho, Owariasahi-Stadt, Aichi | |
Baugebiet | 11.200 m2 (Grundfläche: 33.600 m2) | 6.000 m2 (Grundfläche: 30.000 m2) |
Struktur | Stahlbeton (erdbebensicher) mit 3 oberirdischen Stockwerken | Stahlbeton (erdbebensicher) mit 5 oberirdischen Stockwerken |
Zu produzierende Produkte | FA-Kontrollsystem-Produkte | |
Geplanter Produktionsbeginn | Sequentielle Inbetriebnahme ab April 2025 | Sequentielle Inbetriebnahme ab April 2027 |
Gesamtkosten | 55,5 Milliarden Yen, davon 42,5 Milliarden Yen für das zweite Gebäude | |
Umweltinitiativen | e-F@ctory Energie-Monitoring-System, LED-Beleuchtung, Photovoltaikanlagen und Biotope |
Es wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach FA-Steuerungssystemen mittel- bis langfristig nach wie vor steigen wird. Der wachsenden Markt geht auf die hohe Investitionsrate im verarbeitenden Gewerbe zurück. Besonders stark spiegelt sich dies in Bereichen wider, die mit der Dekarbonisierung zusammenhängen, wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge und Lithium-Ionen-Batterien. Und in Bereichen, die mit der Digitalisierung zusammenhängen, wie Halbleiter und elektronische Komponenten.
Das/die Bild(er), das/die mit dieser Pressemitteilung verteilt wird/werden, ist/sind nur für den redaktionellen Gebrauch bestimmt und unterliegt/unterliegen dem Urheberrecht. Das/die Bild(er) dürfen nur zur Begleitung der hier genannten Pressemitteilung verwendet werden, eine andere Verwendung ist nicht gestattet.
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Herstellung von zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Produkten und ist ein anerkannter Weltmarktführer in der Herstellung, im Marketing und im Vertrieb von elektrischen und elektronischen Geräten, die in der Informationsverarbeitung und Kommunikation, in der Raumfahrtentwicklung und Satellitenkommunikation, in der Unterhaltungselektronik, in der Industrietechnik, im Energiesektor, im Transportwesen und in der Gebäudeausrüstung eingesetzt werden. Mitsubishi Electric bereichert die Gesellschaft mit Technologie im Sinne seines "Changes for the Better". Das Unternehmen verzeichnete in dem am 31. März 2023 endenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 5.003,6 Milliarden Yen (37,3 Milliarden US-Dollar*).
Weitere Informationen finden Sie unter www.MitsubishiElectric.com.
Mitsubishi Electric bietet eine breite Palette an Automatisierungs- und Verarbeitungstechnologien, darunter Steuerungen, Antriebsprodukte, Produkte zur Energieverteilung und -steuerung, Erodiermaschinen, Laserbearbeitungsmaschinen, CNC-Steuerungen und Industrieroboter, und trägt so zu einer höheren Produktivität - und Qualität - in den Betrieben bei. Darüber hinaus bieten die umfangreichen Servicenetzwerke rund um den Globus eine direkte Kommunikation und umfassende Unterstützung für die Kunden. Der globale Slogan "Automating the World" verdeutlicht den Ansatz des Unternehmens, die Automatisierung für die Verbesserung der Gesellschaft zu nutzen, und zwar durch die Anwendung fortschrittlicher Technologien, die Weitergabe von Know-how und die Unterstützung der Kunden als zuverlässiger Partner.
Weitere Informationen über die Geschichte von "Automating the World" finden Sie hier:
www.MitsubishiElectric.com/fa/about-us/automating-the-world
Die Mitsubishi Electric Europe B.V., Industrial Automation, hat ihren europäischen Hauptsitz in Ratingen bei Düsseldorf. Sie ist Teil der Mitsubishi Electric Europe B.V., die seit 1978 in Deutschland vertreten ist, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Mitsubishi Electric Corporation, Japan. Ihre Aufgabe ist es, Vertrieb, Service und Support in der DACH-Region zu steuern.
Weitere Informationen finden Sie unter de.mitsubishielectric.com/fa
e-F@ctory ist das integrierte Konzept von Mitsubishi Electric für den Aufbau zuverlässiger und flexibler Fertigungssysteme, mit denen die Anwender viele ihrer Ziele im Bereich der informationsgesteuerten Hochgeschwindigkeitsfertigung erreichen können. Durch seine Partnerlösungen, die e-F@ctory Alliance, und die Zusammenarbeit mit offenen Netzwerkverbänden wie der CC-Link Partners Association (CLPA) können Anwender umfassende Lösungen auf der Grundlage eines weitreichenden "Best-in-Class"-Prinzips aufbauen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass e-F@ctory und die e-F@ctory Alliance es den Kunden ermöglichen, eine integrierte Fertigung zu erreichen und dennoch die Möglichkeit zu behalten, die optimalsten Lieferanten und Lösungen zu wählen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.