Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric eröffnet Kooperationsbüro in Berlin

Berlin, 8. Oktober 2021

Fassanstich zur Eröffnung des Kooperationsbüros von Mitsubishi Electric im Japan-Deutsches Zentrum Berlin (JDZB). V.l.n.r.: Tokiko Kiyota (Stellvertretende Generalsekretärin, JDZB), Dr. Julia Münch (Generalsekretärin, JDZB), Andreas Wagner (Präsident, Mitsubishi Electric Europe B.V. Deutsche Niederlassung), Gerhard Wiesheu (Vorsitzender des Stiftungsrats des JDZB)

Die deutsche Niederlassung von Mitsubishi Electric Europe B.V. verkündete am 8.Oktober 2021 die Eröffnung eines Kooperationsbüros im Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin (JDZB). Der japanische Technologiekonzern will mit diesem Schritt den Austausch und die wirtschaftliche, kulturelle und politische Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland bzw. Europa befördern. Ziel soll u. a. die gemeinsame deutsch-japanische Entwicklung von Innovationen und Lösungswegen für eine nachhaltige Zukunft sein.

„Berlin ist ein globales wirtschaftspolitisches Drehkreuz und als ambitionierter Early Mover eine treibende Kraft in Europa wenn es darum geht, Innovationsthemen umzusetzen“, begründet Andreas Wagner, Präsident der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric im nordrhein-westfälischen Ratingen, die Entscheidung des japanischen Technologieunternehmens, in Berlin ein Kooperationsbüro zu eröffnen.

Für Andreas Wagner ist die Bundeshauptstadt damit ein guter Ausgangspunkt, um eigene Innovationen für eine digitale und grüne Transformation bis hin zur Society 5.0 zur Diskussion zu stellen sowie diese gemeinsam mit Partnern umzusetzen. Doch Mitsubishi Electric will sich mit seinem Büro in Berlin nicht nur für das Erreichen eigener Unternehmensziele engagieren. Die Herausforderungen, die vor beiden Ländern – Japan und Deutschland – liegen sind „so bedeutsam, dass wir auf allen Ebenen voneinander lernen sollten“, so Andreas Wagner. Die Mitarbeiter des Büros werden deshalb einen umfassenden Austausch mit unterschiedlichen Partnern initiieren und über Kooperationen gemeinsame Themen umsetzen. Auch gemeinsam mit dem JDZB soll sich die Kooperation in Austauschformaten und einem aktiven Vorantreiben von Dialogforen zu Zukunftsthemen manifestieren.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin und Mitglied des Gesamtvorstands des JDZB, Michael Müller, zur Eröffnung des Kooperationsbüros von Mitsubishi Electric: „Der Tokioter Konzern Mitsubishi Electric hebt den Dialog zwischen Berlin und Tokio durch die Eröffnung seines Kooperationsbüros im JDZB auf eine neue Ebene. Die Beziehungen zwischen den Partnerstädten werden dadurch nachhaltig gestärkt. Es ist zudem ein Zeichen dafür, dass Berlin als Smart City und exzellenter Innovations- und Wissenschaftsstandort international wahrgenommen wird. Darüber hinaus ist es ein aktives Signal an die japanische Community in Berlin.“

Auch die Generalsekretärin des JDZB, Dr. Julia Münch, begrüßt die Entscheidung von Mitsubishi Electric, sich in Berlin bzw. im JDZB anzusiedeln. Sie erhofft sich durch die räumliche Nähe Synergieeffekte: „Seit 1985 setzt sich das JDZB für die politische, kulturelle, wissenschaftliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder ein. Wenn wir Kräfte bündeln, können wir noch mehr erreichen“.

Über Mitsubishi Electric

Mit 100 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Produkte ist Mitsubishi Electric ein weltweit anerkannter Marktführer in der Herstellung, dem Marketing und dem Vertrieb von elektrischen und elektronischen Geräten für die Informationsverarbeitung und Kommunikation, Weltraumentwicklung und Satellitenkommunikation, Unterhaltungselektronik, Industrietechnologie, Energie, Mobilitäts- und Gebäudetechnologie sowie Heiz-, Kälte- und Klimatechnologie.

In Anlehnung an „Changes for the Better“ ist Mitsubishi Electric bestrebt, ein weltweit führendes, grünes Unternehmen zu sein, das die Gesellschaft mit Technologie bereichert.

Mit rund 146.500 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen zum Ende des Geschäftsjahres am 31.03.2021 einen konsolidierten Umsatz von 37,8 Milliarden US Dollar*.

In über 30 Ländern sind Vertriebsbüros, Forschungsunternehmen und Entwicklungszentren sowie Fertigungsstätten zu finden.

Seit 1978 ist Mitsubishi Electric in Deutschland als Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe vertreten. Mitsubishi Electric Europe ist eine hundertprozentige Tochter der Mitsubishi Electric Corporation in Tokio.

  1. *Umrechnungskurs 111 Yen = 1 US Dollar, Stand 31.03.2021 (Quelle: Tokioter Devisenbörse)

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.