Pressemitteilungen

Im Visier – Start-up für Mund-Nase-SchutzKostenlose Programmierbausteine zur Produktion von Gesichtsmasken

13. August 2020

Ob aus Plastik oder Baumwolle, bunt, mit Muster oder einfach nur weiß. Einweg oder mehrfach nutzbar. Egal wie – Mund-Nasen-Schutz ist zurzeit angesagt! Angesichts der starken weltweiten Nachfrage hat sich ein globales Mitsubishi Electric-Team zusammengeschlossen, um den Einstieg in die Produktion zu erleichtern und unterstützen. Lokal und weltweit.

Vollautomatische Maschinen können zur Herstellung von N95-Masken und mehreren Masken gleichzeitig verwendet werden, halbautomatische Maschinen zur Herstellung von MNS-Flachmasken.

Im iQ Monozukuri FACEMASK-Lösungspaket von Mitsubishi Electric geht es um die Konfigurationen und Herstellung von Flachmasken für halbautomatische Maschinen. Es enthält eine umfangreiche Bibliothek von Basisprogrammen, Funktionsbausteinen und Servo-Setups als Musterprogramme. Die Softwarepakete für die Mitsubishi Electric Steuerungen MELSEC iQ-F und MELSEC iQ-R können direkt genutzt, kopiert oder angepasst werden. So kann ein Unternehmen schnell und unkompliziert eine Maschine zur Produktion von Einweg-Flachmasken entwickeln und zügig in Produktion gehen.

Wir sehen dies bei den aktuellen COVID-19 Herausforderungen als unseren Beitrag an die Gesellschaft und stellen unser Wissen gerne kostenlos zur Verfügung!
Die Programmierbausteine können direkt hier heruntergeladen werden.

https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/covid-19/iqmz_facemask.html

Das iQ Monozukuri FACEMASK-Lösungspaket von Mitsubishi Electric liefert kostenlos Funktionsbausteine für die Konfigurationen und Herstellung von Flachmasken für halbautomatische Maschinen. [Quelle: Getty Images]

iQ Monozukuri: The Art of Manufacturing. [Quelle: Mitsubishi Electric]

Die mit dieser Pressemitteilung verbreiteten Bilder sind nur für den redaktionellen Gebrauch bestimmt und unterliegen dem Urheberrecht. Das Bild bzw. die Bilder dürfen nur zur Begleitung der hier erwähnten Pressemitteilung verwendet werden, eine andere Verwendung ist nicht gestattet.

Hinweis an die Redaktion: Wenn Sie diesen Text in einer anderen Sprache benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere PR-Agentur: DMA Europa Ltd., Frau Carolin Heel, Tel.: +44 (0) 1562 751436, (mail link)carolin@dmaeuropa.com.

Über Mitsubishi Electric

Mit fast 100 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Produkte ist Mitsubishi Electric ein weltweit anerkannter Marktführer in der Herstellung, dem Marketing und dem Vertrieb von elektrischen und elektronischen Geräten für die Informationsverarbeitung und Kommunikation, Weltraumentwicklung und Satellitenkommunikation, Unterhaltungselektronik, Industrietechnologie, Energie, Mobilitäts- und Gebäudetechnologie sowie Heiz-, Kälte- und Klimatechnologie.

In Anlehnung an die Unternehmensphilosophie „Changes for the Better“ und der Umwelterklärung „Eco Changes“ ist Mitsubishi Electric bestrebt, ein weltweit führendes, grünes Unternehmen zu sein, das die Gesellschaft mit Technologie bereichert.

Mit rund 146.500 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen zum Ende des Geschäftsjahres am 31.03.2020 einen konsolidierten Umsatz von 40,9 Milliarden US Dollar*.

In über 30 Ländern sind Vertriebsbüros, Forschungsunternehmen und Entwicklungszentren sowie Fertigungsstätten zu finden. Seit 1978 ist Mitsubishi Electric in Deutschland als Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe vertreten. Mitsubishi Electric Europe ist eine hundertprozentige Tochter der Mitsubishi Electric Corporation in Tokio.

  1. *Umrechnungskurs 109 Yen = 1 US Dollar, Stand 31.03.2020 (Quelle: Tokioter Devisenbörse)

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.