Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3750
Sub-Nanosekundenpuls-Lasersystem mit tief ultravioletter Wellenlänge
TOKIO, 26. November 2024 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN) und dem Institute for Molecular Science (IMS) der National Institutes of Natural Sciences ein hochenergetisches Kurzimpuls* (Sub-Nanosekunden)-Lasersystem mit tief ultravioletter (DUV) Wellenlänge entwickelt hat, das eine Ausgangsleistung von 235 Millijoule, der weltweit höchsten Pulsenergie**, erreicht. Das kompakte und tragbare Lasersystem wurde in einem speziellen Bereich der RIKEN-Anlage am IMS in Japan installiert, wo es für die Forschung und Entwicklung von Beschleunigern eingesetzt wird.
Impulse im Sub-Nanosekundenbereich wurden durch die Verwendung eines Mikrochip-Lasers erreicht, der extrem kurze Impulse erzeugen kann. Durch die Optimierung des Strahldurchmessers wurde außerdem eine hohe Energieausgabe erzielt. Darüber hinaus wurde die Technologie zur verteilten Flächenkühlung in einem von RIKEN und IMS entwickelten Chip mit hoher Wärmeableitung implementiert, sodass der Laser der Joule-Klasse im Gegensatz zu herkömmlichen Hochleistungslasern, die eine Kühlung auf niedrige Temperaturen erfordern, bei Raumtemperatur betrieben werden kann.
Mit Blick auf die Zukunft wird Mitsubishi Electric seine Laserbeschleunigungstechnologie und die Miniaturisierung von Lasersystemen weiter vorantreiben und damit zu technologischen Innovationen in einer Vielzahl von Bereichen beitragen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.