Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3641
Abb. 1: Wärmetauscher mit einem vertikalen Flachrohr aus Aluminium
TOKIO, 1. November 2023 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie ein Design für vertikale Flachrohre aus Aluminium (Vertical Flat Tube, VFT) entwickelt hat, das die Leistung von Wärmetauschern um bis zu beispiellose 40 %* in Wärmepumpen-Klimatechnik** verbessert, die zum Heizen und Kühlen verwendet wird (Abb. 1).
Der neue VFT-Wärmetauscher kombiniert vertikal und sehr kompakt angeordnete Flachrohre kleinen Durchmessers mit einem Hochleistungs-Kältemittelverteiler mit Doppelrohrstruktur, der das Kältemittel gleichmäßig verteilt. Im Vergleich zu herkömmlichen Wärmetauschern mit horizontalen Flachrohren (Horizontal Flat Tube, HFT) aus Aluminium reduziert der neue VFT-Wärmetauscher von Mitsubishi Electric zudem die Menge an Kältemittel, da das Innenvolumen im Vergleich zu HFT-Modellen um bis zu 20 % geringer ist. Darüber hinaus hat Mitsubishi Electric mithilfe einer firmeneigenen Analysetechnologie ein neues Lamellendesign entwickelt, das die Entwässerung deutlich verbessert und das Problem des Gefrierwassers, das auf den Lamellen gefriert, beseitigt und den Luftkontakt mit dem Wärmetauscher reduziert, der die Leistung verringert.
Zwar werden in herkömmlicher Wärmepumpen-Klimatechnik Fluorkohlenwasserstoffe als Kühlmittel verwendet, die zur Erderwärmung beitragen, aber die Verringerung der Kältemittelmenge führt in der Regel zu einer geringeren Leistung des Wärmetauschers. Um die Kältemittelmenge zu reduzieren und gleichzeitig die Leistung des Wärmetauschers zu verbessern, hat sich Mitsubishi Electric darauf konzentriert, das Innenvolumen des Wärmetauschers zu reduzieren und die Fläche der Luft, die mit dem Kältemittel in Kontakt kommt, zu vergrößern. Dies wird zum Teil durch die kompakte Anordnung einer großen Anzahl von flachen Rohren mit kleinem Durchmesser erzielt. Für herkömmliche HFT-Wärmetauscher wird ebenfalls eine große Anzahl von Flachrohren verwendet. Dieses Design hat allerdings eine geringe Leistung des Wärmetauschers zur Folge, da das Kältemittel, ein Gemisch aus Gas und Flüssigkeit, unter dem Einfluss der Schwerkraft nicht gleichmäßig verteilt wird.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.