Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3613
Entwurf eines Netzwerks aus optischen Lasern im Weltraum für die weltweite Kommunikation
Neu entwickeltes Lichtquellenmodul
TOKIO, 20. Juni 2023 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mithilfe eines neuen Lichtquellenmoduls erfolgreich die laseroptische Frequenzregelung demonstriert hat. Dabei handelt es sich um eine Kernkomponente eines geplanten Kommunikationsnetzwerks aus optischen Lasern mit hoher Kapazität, das im Weltraum aufgebaut werden soll. Das Modul, das ein Wellenlängensignal von 1,5 µm erzeugt, wurde in den Nanosatelliten OPTIMAL-11 eingebaut, der in Zusammenarbeit von Industrie und Wissenschaft2 entwickelt und am 6. Januar von der International Space Station (ISS) aus losgeschickt wurde. Durch den Einsatz des Nanosatelliten konnte die Demonstration schneller und kostengünstiger durchgeführt werden als mit einem herkömmlichen großen Satelliten.
OPTIMAL-1
Missionsaufkleber
Mitsubishi Electric entwickelt weltraumbasierte optische Technologien, die im Vergleich zu Systemen, die Funkwellen verwenden, die Datenkapazität (um mindestens das Zehnfache) sowie die Kommunikationsgeschwindigkeiten und -entfernungen erhöhen sollen.
Satellitenbilder werden immer häufiger verwendet, zum Beispiel zur Auswertung der Lage in Katastrophengebieten oder des Zustands von abgelegenen Wäldern. Bereits vorhandene Kommunikationssysteme aus funkwellenbasierten Satelliten sind hinsichtlich Kapazität, Geschwindigkeit und Entfernung eingeschränkt, weshalb neue optische Systeme mit verbesserten Kommunikationsfähigkeiten für schnellere Bewertungen in höherer Auflösung aus dem Weltraum erforderlich sind. Moderne Systeme, die Lasersignale verwenden, werden voraussichtlich nicht nur wegen ihrer besseren Kommunikationsfähigkeiten in Zukunft häufiger eingesetzt werden, sondern auch wegen der Verwendung von Wellenlängen, die kürzer sind als Funkwellen. Das ermöglicht den Einsatz relativ kleiner und einfach zu installierender terrestrischer Antennen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.