Pressemitteilungen

Demand-Response-Demonstrationsversuch mit Wärmepumpen startet im Rahmen des EU-Projekts „REACT“Nutzung erneuerbarer Energien zur Überprüfung der Optimierung von Energieversorgung und -bedarf auf abgelegenen Inseln und deren Auswirkungen auf die Unabhängigkeit

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3607

Übersicht über das REACT-Projekt


TOKIO, 31. Mai 2023 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) hat heute bekannt gegeben, dass die europäische Tochtergesellschaft Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. am 25. Mai einen Demonstrationsversuch auf den irischen Aran-Inseln gestartet hat, um die Wirksamkeit der Wärmepumpensteuerung* für die Demand Response** im Rahmen des REACT-Projekts zu bewerten und die Energieunabhängigkeit für abgelegene Inseln zu demonstrieren. Im Rahmen des Projekts, das gemeinsam durch das Horizon 2020-Programm der Europäischen Union finanziert wird, werden Wärmepumpensysteme verwendet, die auf den Aran-Inseln in Irland und auf der Insel San Pietro in Italien installiert sind.
Erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaikpaneele und Windturbinen sind wichtige Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels, da sie bei der Stromerzeugung kein CO2 ausstoßen. Abgelegene Inseln sind aufgrund ihrer hohen Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Energieversorgung durch das Festland mit geografischen und strukturellen Herausforderungen konfrontiert. Die REACT-Inseln sollen das Maximum an erneuerbaren Energien nutzen, um eine erhöhte Energieunabhängigkeit zu erreichen.

REACT ist ein Projekt zur Förderung von Innovationen, an dem 22 Partner beteiligt sind, darunter Unternehmen und akademische Institutionen aus 11 EU-Ländern. Das Projekt demonstriert einen gemeinschaftsorientierten Ansatz für das Energiemanagement auf abgelegenen Inseln. Hierbei werden verteilte Technologien für die Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie mit Demand Response verwendet, um ein Gleichgewicht zwischen Stromversorgung und -bedarf herzustellen. Ziel des Projekts sind Energieeinsparungen von 10 %, eine Reduzierung der Treibhausgase um 60 % und eine Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien um 50 % im Vergleich zu den Ausgangswerten, die vor der Anwendung der REACT-Lösung ermittelt wurden.

Durch die Teilnahme am Projekt und die Nutzung der daraus gewonnenen Ergebnisse wird das Unternehmen einen Beitrag zum Ziel der CO2-Neutralität leisten.

Dieses Projekt wurde im Rahmen des Grant Agreement Nr. 824395 vom Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union finanziert.



  1. * Ein Gerät, das Wärme zwischen der Außenluft und der Innenluft überträgt, um Wärme-, Kühl- oder Warmwasser mit hoher Energieeffizienz bereitzustellen
  2. ** Ein Mechanismus zur Kontrolle des Strombedarfs und zur Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage durch die Einsparung von Strom und die Anpassung des Stromverbrauchs von Bedarfsgeräten als Reaktion auf Schwankungen bei der bereitgestellten Strommenge

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien