Pressemitteilungen

Die neue Autotechnologie von Mitsubishi Electric verwendet biometrische Daten, um schwerwiegende Unregelmäßigkeiten der körperlichen Verfassung von Fahrern zu erkennenKamerabasierte Technologie, die Autounfälle verhindern soll

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3591

Vergleich aktueller und neu entwickelter Technologien


TOKIO, 18. April 2023 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: gab heute bekannt, dass es eine Technologie zur Erkennung ernster körperlicher Beschwerden von Autofahrern, wie z. B. Bewusstlosigkeit, entwickelt hat, indem die Pulsfrequenz, Veränderungen des Blutdrucks und andere biometrische Daten geschätzt werden, die mit einer berührungslosen Kamera des Fahrerüberwachungssystems (DMS) erfasst werden. Das Unternehmen hat dieses System bereits auf den Markt gebracht, um Ablenkung und Schläfrigkeit des Fahrers zu erkennen. Das neue System nutzt die von Mitsubishi Electric entwickelte KI zur Schätzung1 biometrischer Daten und die firmeneigene KI-Technologie Maisart®2, um abnorme körperliche Zustände zu erkennen, selbst wenn sich die Körperhaltung des Fahrers im Grunde nicht ändert.
In Japan sind Herzerkrankungen, Epilepsie und zerebrovaskuläre Erkrankungen die drei häufigsten medizinischen Ursachen von Autounfällen, die häufig zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Die vorhandenen Bordtechnologien nutzen eine DMS-Kamera, um eine durch plötzliche medizinische Probleme ausgelöste anomale Körperhaltung zu erkennen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass etwa 50 %3 der Fahrer, die das Bewusstsein verlieren, in einer aufrechten Fahrposition ohne merkliche Veränderung der Körperhaltung verbleiben. Deshalb wird eine andere Erkennungsmethode benötigt.
Mitsubishi Electric hat eine Erkennungstechnologie entwickelt, die auf Veränderungen der biometrischen Daten basiert, die bei Fahrern in Zusammenhang mit bestimmten Arten von medizinischen Notfällen auftreten. Die neue Technologie des Unternehmens konzentriert sich auf körperliche Veränderungen, die in der Regel durch Herzerkrankungen, Epilepsie und zerebrovaskuläre Erkrankungen verursacht werden. Dabei schätzt eine proprietäre KI biometrische Daten wie Pulsfrequenz, -intervall und -intensität sowie Veränderungen des Blutdrucks, die vom Fahrer mithilfe einer kontaktlosen DMS-Kamera erfasst werden.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Technologien in Zukunft dazu beitragen werden, Unfälle mit hohem Risiko zu vermeiden. Dafür müssen sie in Fahrzeugsicherheitssysteme integriert werden, die das Fahrzeug automatisch am Straßenrand zum Stehen bringen, wenn schwerwiegende Unregelmäßigkeiten der körperlichen Verfassung des Fahrers erkannt werden. Das wird zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr führen.


  1. 1 Die proprietäre KI schätzt Pulsfrequenz, -intervall und -intensität sowie Veränderungen des Blutdrucks. Die TURNIP-Technologie (Time-series U-NET with recurrence for NIR imaging PPG = Zeitreihen-U-NET mit Wiederholung für NIR-Photoplethysmographie) schätzt Pulsrate, -intervall und -intensität.
  2. 2 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in Technology (Entwicklung hochmoderner Technologie dank künstlicher Intelligenz von Mitsubishi Electric)
    Die KI-Technologiemarke von Mitsubishi Electric, die jedes Gerät intelligenter machen soll Maisart
  3. 3 Prozentualer Anteil der Patienten, bei denen anhand von Videodaten des Automotive and Medical Concert Consortium (AMECC) ein epileptischer Anfall bestätigt wurde

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien