Pressemitteilungen

SUSTIE, die Netto-Nullenergie-Testeinrichtung von Mitsubishi Electric, erhält eine WELL-Zertifizierung der Platinstufe

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3540

  • Netto-Nullenergie-Testeinrichtung SUSTIE

  • PLATINZERTIFIZIERUNG VON WELL


TOKIO, 29. Juli 2022 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass ihre Netto-Nullenergie-Testeinrichtung SUSTIE® die Zertifizierung „WELL Building Standard™“ der Stufe Platin erhalten hat. Dabei handelt es sich um eine internationale Zertifizierung, die bewertet, inwieweit ein Gebäude das Wohlbefinden der Gebäudenutzer fördert.
Es wird erwartet, dass Verbesserungen an Büroumgebungen in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen werden – nicht nur zur Verbesserung der Gesundheit und Produktivität der Mitarbeiter, sondern auch als Faktor bei der Einstellung neuer Mitarbeiter. Die SUSTIE-Einrichtung hat bereits eine 5-Sterne-Bewertung (☆☆☆☆☆ ) von BELS und die Zertifizierung „Net Zero Energy Building“ (ZEB) vom Building-Housing Energy-Efficiency Labeling System in Japan sowie die höchste Bewertung „S“ von CASBEE Wellness Office erhalten. Diese Auszeichnungen bestätigen, dass SUSTIE ein hohes Maß an Energieeinsparungen erreicht hat und eine angenehme Arbeitsumgebung bietet.
Zusätzlich zu diesen Auszeichnungen wurde SUSTIE durch die WELL-Zertifizierung der Platinstufe – der höchsten Stufe – nach weltweiten Standards als Gebäude zertifiziert, das die Gesundheit und den Komfort der Gebäudenutzer verbessert. Es handelt sich um die erste Einrichtung in Japan, die Zertifizierungen von BELS, CASBEE Wellness Office und WELL der höchsten Stufen erhält*.
Darüber hinaus hat SUSTIE im Juli 2021 den globalen Standard WELL Health-Safety Rating™** erreicht, der als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus eingerichtet wurde. Damit ist SUSTIE als eine Einrichtung zertifiziert, die unter Berücksichtigung von Gesundheit, Sicherheit und Wohlergehen der Menschen verwaltet und betrieben wird.
Mitsubishi Electric arbeitet weiterhin daran, die Effizienz der Gebäudetechnologie und des Energiemanagements sowie den Komfort und die Sicherheit weiter zu verbessern. Das Ziel ist, zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen, um das ZEB+®-Konzept umzusetzen – ein Ansatz, für den sich das Unternehmen einsetzt, um die Modernisierung von Gebäuden mit Anlagen zu fördern, die zu Produktivität, Komfort, Nutzen und Geschäftskontinuität beitragen.


  1. *Gemäß Forschungsergebnissen von Mitsubishi Electric vom 29. Juli 2022
  2. **
    Ein Bewertungssystem für den durch Gebäude und Einrichtungen gegen Infektionskrankheiten wie u. a. das Coronavirus gebotenen Schutz, basierend auf globalen Standards (rechts: WELL Health-Safety Rating-Siegel)

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen