Pressemitteilungen

Die KI von Mitsubishi Electric erstellt Wissensdiagramme aus Text und Grafiken, um die Relevanz von Informationen zu visualisieren.Benutzer können die erforderlichen Informationen schnell und intuitiv erfassen.

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3525

Neue KI-Technologie im Vergleich zu herkömmlicher Methode


TOKIO, 31. Mai 2022 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie eine Technologie entwickelt hat, die auf ihrer KI-Technologie Maisart®1 basiert, die automatisch Wissensdiagramme erstellt, indem sie Schlüsselphrasen, Autoren, Zitatbeziehungen und Meronymien von Elementen aus verschiedenen Materialien bezieht, einschließlich Abbildungen und Tabellen. Sie visualisiert dann die Relevanz der Informationen, sodass die Benutzer die wichtigsten Informationen schnell und intuitiv erkennen und verstehen können. Die neue Technologie wird voraussichtlich die Zeit, die Benutzer mit der Erfassung von Informationen verbringen, erheblich reduzieren.
In der Regel kann es lange dauern, die erforderlichen Informationen aus der Flut der Informationen zu filtern, der Menschen heutzutage ausgesetzt sind. Darüber hinaus müssen, um schnell notwendige oder interessante Informationen zu finden, die Informationen nicht nur digitalisiert, sondern auch auf Grundlage von Informationsbeziehungen innerhalb oder zwischen den Materialien verwaltet werden. Die neue KI-Technologie von Mitsubishi Electric digitalisiert Materialien und Daten strukturell, indem wichtige Informationen extrahiert und die Zusammenhänge im Voraus geschätzt werden. Anschließend können Benutzer, wenn sie die Informationen untersuchen, die Stärken von Beziehungen anhand der unterschiedlichen Bandbreiten in Diagrammen (siehe Abbildung oben) erfassen, um schnell und intuitiv notwendige, interessante und sogar bisher unbemerkte Informationen zu finden.


  1. 1 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology (Entwicklung hochmoderner Technologie dank künstlicher Intelligenz von Mitsubishi Electric) Maisart

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen