Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric schließt erste Überprüfungen des QZS-1R ab, dem Nachfolger des ursprünglichen Michibiki Quasi-Zenith Satellite (Quasi-Zenit-Satellit)Zur Unterstützung der Gesellschaft mit hochpräziser Positionierung im Zentimeterbereich

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3502

TOKIO, 24. März 2022 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie die erste Überprüfung der Funktionen und Leistung der Ausrüstung an Bord des QZS-1R-Satelliten abgeschlossen hat, den das Unternehmen gebaut und an das japanische Kabinettsbüro geliefert hat und der sich nun als Nachfolger des ursprünglichen Michibiki Quasi-Zenit-Satelliten (QZS-1) in der Quasi-Zenit-Umlaufbahn befindet.
Da das Unternehmen Quasi-Zenith Satellite System Services Inc. auch die Tests der zugehörigen Bodensysteme abgeschlossen hat, wird das Kabinettsbüro heute damit beginnen, verschiedene Ortungsdienste über den QZS-1R zu starten.
Mitsubishi Electric wird neben der Unterstützung dieser Dienstleistungen auch weitere Satellitensysteme entwickeln, die das Unternehmen für künftige Satelliten (QZS-5 bis QZS-7) bereitstellen will, um eine fortschrittliche, nachhaltige und hochpräzise Positionsbestimmung in Japan zu unterstützen.

  • Abbildung des QZS-1R

  • QZS-1R-Logo

QZS-1R im Überblick

Der QZS-1R wurde am 26. Oktober 2021 von der Insel Tanegashima in der Präfektur Kagoshima gestartet. Im Vergleich zum ersten Michibiki-Satelliten ist der QZS-1R robuster, wodurch die Lebensdauer des Satelliten im Vergleich zu seinem Vorgänger voraussichtlich um etwa fünf Jahre verlängert wird. Der QZS-1R wird gemeinsam mit den Satelliten QZS-2, -3 und -4 (alle 2017 gestartet) die Positionierung, die hochpräzise Positionserweiterung und andere Satellitendienste unterstützen.

Name QZS-1R
Masse Trockenmasse*: ca. 1,6 Tonnen; beim Start: ca. 4,0 Tonnen
Maße Verstaut: ca. 5,4 m x 2,9 m x 2,9 m; Flügelspannweite: ca. 19 m
Umlaufbahn Quasi-Zenit-Umlaufbahn
Lebensdauer des Satelliten Mehr als 15 Jahre
  1. * Die Trockenmasse ist die Masse des Satelliten ohne Treibstoff.

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien