Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric entwickelt das Design der Instrumentierungs- und Steuerungssysteme für den kompakten modularen Reaktor SMR-160 von Holtec International

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3501

TOKIO, 23. März 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass seine US-amerikanische Tochtergesellschaft Mitsubishi Electric Power Products, Inc. (MEPPI) von Holtec International (Holtec) den Auftrag erhalten hat, die Design-Entwicklung der digitalen Instrumentierungs- und Steuerungssysteme für den kompakten modularen Reaktor SMR-160 von Holtec voranzutreiben. Ein kompakter Reaktor der nächsten Generation mit herausragender Sicherheit und Zuverlässigkeit, der über eine natürliche Kühlfunktion im Fall von Unfällen verfügt.

Digitaler Sicherheits-Controller der Instrumentierung und Steuerung MELTAC Nplus S für den SMR-160



Im Rahmen einer im Jahr 2016 unterzeichneten Vereinbarung begannen Mitsubishi Electric und Holtec mit der Entwicklung vorläufiger Designs für die Instrumentierung und Steuerung des SMR-160. Diese Aktivitäten sollen nun stärker vorangetrieben werden. Holtec beabsichtigt, im Jahr 2025 eine Baugenehmigung für den SMR-160 zu erhalten, und erwägt nun den Einsatz eines Demonstrationsreaktors.
Im Dezember 2020 erhielt Holtec den Zuschlag vom U.S. Department of Energy Advanced Reactor Demonstration Program (ARDP) für das Design, die Konstruktion und die Lizenz des SMR-160. Nach seiner Auswahl durch das ARDP erteilte Holtec den Auftrag an Mitsubishi Electric, einen Kontrollraum-Simulator für die Überprüfung der Instrumentierungs- und Steuerungs-Designs und des Betriebs zu entwickeln.
Holtec entschied sich für die Steuerung MELTAC© von Mitsubishi Electric für das SMR-160-Design, da das Unternehmen über eine langjährige Erfahrung mit Kernkraftwerk-Steuerungen verfügt. Im Jahr 2018 wurde die Sicherheitssteuerungsplattform MELTAC Nplus S von Mitsubishi Electric für den Einsatz in US-amerikanischen Kernkraftwerken von der U.S. Nuclear Regulatory Commission zugelassen.


Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien