Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3492
TOKIO, 24. Februar 2022 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie am 1. März zwei Modelle des 3D-Metalldruckers AZ600 mit Drahtlaser auf den Markt bringen wird. Dieser schmilzt Schweißdraht mit einem Laserstrahl, um qualitativ hochwertige 3D-Strukturen aufzubauen. Die digitale additive Fertigungstechnologie bietet in der weltweit erstmaligen* Kombination mit gleichzeitiger 5-achsiger räumlicher Steuerung und koordinierter Steuerung der Bedingungen für die maschinelle Fertigung einen stabilen, hochwertigen 3D-Druck. Darüber hinaus leistet diese Technologie einen Beitrag zur dekarbonisierten Fertigung, indem sie den Energieverbrauch senkt, durch kürzere Verarbeitungszeiten Ressourcen spart und hocheffiziente Produktionsmethoden wie die Near-Net-Shape-Methode verwendet. Zudem unterstützt sie Aufbaureparaturen für die Instandhaltung von Spezialteilen für Autos, Schiffe und Flugzeuge. Des Weiteren erleichtert ein neuer Vertragsdruckservice, der diese Drucker einsetzt, die Einführung eines additiven Fertigungsansatzes. Dieser Service umfasst ein Beratungsangebot für Produktdesigns, die Erstellung von Prototypen und allgemeine Hinweise zur Anwendung des 3D-Metalldrucks.
In den letzten Jahren hat der zunehmende Bedarf nach Senkungen der CO2-Emissionen in der metallverarbeitenden Industrie zu einer höheren Nachfrage nach effizienteren Metallverarbeitungsmethoden geführt, die den Energieverbrauch senken und die begrenzten Rohstoffreserven schonen. Insbesondere die Nachfrage nach 3D-Metalldruckern, die Objekte aus 3D-Formdaten erstellen, dürfte zunehmen. Dies hat den Vorteil, dass der konventionelle Fertigungsprozess erheblich verkürzt wird, weniger Abfall entsteht und die Designflexibilität verbessert wird, da mehrere Teile einfacher integriert werden können und das Gewicht leichter zu reduzieren ist. Gleichzeitig bestehen bei 3D-Metalldruckern, die pulverbasiertes Material verwenden, Probleme mit der Materialwirtschaft, Bearbeitbarkeit und Sicherheit. Deshalb wird ein neuer additiver Fertigungsprozess benötigt.
Zur Lösung der Probleme mit pulverbasierten Druckern bringt Mitsubishi Electric jetzt den AZ600 auf den Markt – den weltweit ersten* 3D-Metalldrucker mit Drahtlaser, der eine gleichzeitige 5-achsige räumliche Steuerung mit einer digitalen additiven Fertigungstechnologie kombiniert, die die Verarbeitungsbedingungen genau und kooperativ steuert. Dieses Produkt bietet qualitativ hochwertigen, hochpräzisen 3D-Druck und trägt durch die Reduzierung des Energieverbrauchs und des Abfalls zu einer umweltbewussten Fertigung bei.
Der AZ600 wird vom 16. bis zum 18. März auf der Additive Manufacturing Expo in Tokyo Big Sight ausgestellt.
3D-Metalldrucker AZ600 mit Drahtlaser
Produktbezeichnung | Modell | Oszillator | Markteinführung | Verkaufsziel |
---|---|---|---|---|
3D-Metalldrucker AZ600 mit Drahtlaser | AZ600-F20 | 2kW | 1. März | 100 Maschinen (jährlich) |
AZ600-F40 | 4kW |
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.