Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3463
TOKIO, 2. Dezember 2021 – die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie für ihren offenen Niederspannungsleistungsschalter (World Super AE V-Serie C-Klasse), einen Schutzschalter für Niederspannungsnetze in Fabriken und Gebäuden, einen 2021 R&D 100 Award von der US-amerikanischen Publikation R&D World erhalten hat. Mitsubishi Electric hat einschließlich der diesjährigen Auszeichnung insgesamt 27 R&D 100 Awards gewonnen.
Offener Niederspannungsleistungsschalter der
World Super AE V-Serie C-Klasse
Ein- und Ausgabegeräte der Niederspannungsanlagen in Gebäuden, Fabriken und Einrichtungen für erneuerbare Energien müssen fernsteuerbar sein, um die Wartung und Betriebseffizienz zu verbessern. Üblicherweise wird ein Federmechanismus zum Öffnen und Schließen der offenen Leistungsschalter verwendet, die ein wichtiger Bestandteil der Niederspannungs-Stromverteilung sind. Um den Leistungsschalter fernzusteuern, muss die Feder vom Motor gespannt werden. Dafür sind viele Teile in der Motorantriebseinheit nötig, wodurch die Kosten und der Wartungsbedarf erheblich steigen.
Der neue elektromagnetisch betriebene offene Leistungsschalter von Mitsubishi Electric mit abgeschrägten Strukturen und einer magnetischen Verriegelung im beweglichen Eisenkern benötigt nur etwa die gleiche Betriebsleistung wie eine Motorsteuerung. Sein Betriebsmechanismus enthält allerdings 46 % weniger Komponenten und die Wartungsanforderungen werden um 30 % reduziert. Durch den direkten Betrieb des Leistungsschalters mit einem Elektromagneten entfällt das Spannen einer Motorfeder, weshalb zum Öffnen und Trennen des Stromkreises 88 % weniger Strom nötig ist.
Nachdem Mitsubishi Electric nun ein weiteres Mal den renommierten R&D 100 Award gewonnen hat, will das Unternehmen Leistungsschaltgeräte der nächsten Generation noch weiter entwickeln. So können sich Kunden weiterhin auf die Lieferung von Sicherheitsprodukten für ihre elektrischen Anlagen verlassen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.