Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3453
TOKIO, 15. November 2021 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) gab heute bekannt, dass ihr Netto-Nullenergiegebäude (Zero-Energy Building – ZEB) SUSTIE®, das 2020 im FuE-Zentrum für Informationstechnologie (Kamakura, Präfektur Kanagawa) des Unternehmens in Betrieb genommen wurde, seinen Energieverbrauch auf unter 0 % senken konnte. Das bedeutet, dass es im ersten vollen Betriebsjahr mehr Energie erzeugt als verbraucht hat. Die Anlage, ein mittelgroßes Bürogebäude mit mehr als 6.000 m2 Bodenfläche und Solarpaneelen, implementierte die ZEB-Betriebstechnologie, um den Betrieb zu optimieren. Dies führte zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs um 115 % im Vergleich zum normalen Primärenergieverbrauch gemäß dem japanischen Energiespargesetz für Gebäude (Werte variieren je nach Region und Gebäudenutzung). Die Ergebnisse zeigen, dass ein Betrieb auf ZEB-Niveau auch in dicht besiedelten städtischen Gebieten möglich ist und gleichzeitig ein äußerst komfortables und produktives Arbeitsumfeld aufrechterhalten wird.
SUSTIE-ZEB-Testeinrichtung
Jährliche Primärenergie
Unmittelbar nach der Inbetriebnahme von SUSTIE wurde die neu entwickelte ZEB-Betriebstechnologie eingesetzt, um den Einsatz von Gebäudeausstattung, wie Klimaanlage und Beleuchtung, einschließlich Temperatur und Helligkeit, zu simulieren. Dadurch sollten der Energieverbrauch und die Komfortstufen für einen Zeitraum von einem Jahr vorhergesagt werden. Die Technologie führte unter Verwendung der proprietären KI-Technologie Maisart®1 von Mitsubishi Electric wiederholte Simulationen in Kombination mit der Technologie für Pareto-Optimierung durch, um einen Gebäudebetriebsplan zu erstellen, der den Energieverbrauch und den menschlichen Komfort ausbalanciert. Dies führte zu einer Energieerzeugung von 571,75 MJ/m2, einem Energieverbrauch von 366,07 MJ/m2 und einer Energiebilanz von -205,68 MJ/m2 (alle Angaben jährlich).
Die Technologie konnte nachweislich die erforderliche Zeit für die Versuchs-und-Irrtum-Einstellung von Einrichtungsparametern wie Temperaturen, Dimmraten usw. für jeden Raum reduzieren. Damit konnte das Gebäude im ersten Jahr ab dem ersten Belegungstag (19. Oktober 2020 bis 18. Oktober 2021) auf ZEB-Niveau betrieben werden.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.