Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3446
TOKIO, 25. Oktober 2021 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute die Produkteinführung des Aufzugs NEXIEZ-MRL Version2 an, der mit moderneren Spezifikationen ausgestattet ist als das Modell NEXIEZ-MRL. Letzteres gilt bislang als das Hauptstandbein des Unternehmens im Bereich maschinenraumlose Aufzüge in ausländischen Märkten. Das neue Modell ist nicht nur effizienter, sondern erhöht auch die Sicherheit und den Komfort der Fahrgäste, da es über Antiviren-Lösungen verfügt, die die Anforderungen der neuen Normen erfüllen. Der Verkauf startet am 29. Oktober und das Unternehmen strebt Aufträge von 5.000 Einheiten pro Jahr in ausländischen Märkten an.
Aufzug NEXIEZ-MRL Version2 von Mitsubishi Electric
Produktbezeichnung | Verwendung | Leistungsbereich | Geschwindigkeit | Preis | Herstellungsort |
Markteinführung | Jährliches Verkaufsziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXIEZ-MRL Version2 |
Personenaufzug | 450 bis 1.000 kg |
1,0 m/s ~ 1,75 m/s |
Auf Anfrage | Thailand | 29. Oktober 2021 | 5.000 Einheiten |
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.