Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3403
TOKIO, 17. März 2021 – die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Technologie zur Zusammenfassung von Dialogen auf der Grundlage seiner KI-Technologie Maisart®* entwickelt hat, die automatisch genaue schriftliche Zusammenfassungen von Gesprächen generiert. So brauchen Callcenter-Mitarbeiter nur noch etwa halb so viel Zeit für die Erstellung von Abschlussberichten nach Telefongesprächen, wie Vorabtests in einem Callcenter von Mitsubishi Electric gezeigt haben.
Abb. 1: Anwendungsbeispiel in einem Callcenter
Abb. 2: Zusammenfassungsprozess
Dialogverarbeitungsmethode | Leistung | |
---|---|---|
Neu | Maisart lernt Anrufverläufe und frühere Berichte, um eine schriftliche Aufzeichnung zu erstellen, und extrahiert dann die ähnlichsten und kürzesten Sätze aus manuell erstellten früheren Berichten, um eine komprimierte Aufzeichnung von zusammengefassten natürlichen Sätzen zu erstellen. | Etwa 90 % der generierten Aufzeichnung können im Abschlussbericht verwertet werden. |
Herkömmlich | Die KI lernt, wie gesprochene Sätze durch durchgängiges maschinelles Lernen in zusammengefasste Sätze umgewandelt werden können. | Etwa 30 % der generierten Aufzeichnung können im Abschlussbericht verwertet werden. |
Mitsubishi Electric wird seine neue Technologie ab März 2021 durch Demonstrationstests im unternehmenseigenen Callcenter auswerten, um die Technologie schließlich dazu zu nutzen, Aufzeichnungen von Telefongesprächen mit Kunden über Produktdefekte, Produktanfragen usw. zu generieren.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.