Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3394
TOKIO, 4. Februar 2021 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab bekannt, dass sie gemeinsam mit der „Society for the Promotion of Construction Engineering of the General Incorporated Foundation“ eine Technologie mit künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt, die Daten über die per Radar erfasste Geschwindigkeit eines Tsunamis nutzt, um die Überflutungstiefe1 im umliegenden Landesinneren vorherzusagen. Die KI nutzt die Maisart®2 Technologie von Mitsubishi Electric, um nur wenige Sekunden nach der Erkennung eines Tsunamis hochpräzise Vorhersagen zu generieren und so die schnelle Erstellung von Evakuierungsplänen zu ermöglichen, um Katastrophen in lokalen Binnengebieten zu verhindern oder abzumildern.
Lern- und Betriebsphasen einer radarbasierten KI zur Vorhersage der Überschwemmungstiefe bei Tsunamis
Verfahren zur Überflutungsvorhersage | Leistung | |
---|---|---|
Neue Technologie | KI lernt aus Simulationen, die Überschwemmungstiefen basierend auf Daten zur Tsunamigeschwindigkeit vorherzusagen. | Vorhersagen mit 1 Meter Fehlertoleranz innerhalb weniger Sekunden |
Herkömmliche Methoden | Vorhersagen werden auf Basis von Simulationsdaten ohne KI-Verarbeitung/Analyse durchgeführt. | Vorhersagen mit rund 3 Metern Fehlertoleranz innerhalb weniger Minuten |
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.