Pressemitteilungen
Ratingen, 8. Oktober 2020 – Die deutsche Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe B.V. gibt bekannt, dass ihre Muttergesellschaft Mitsubishi Electric Corporation in Tokio den Bau der Testeinrichtung für das SUSTIE Null-Energie-Gebäude (Zero Energy Building - ZEB) auf dem Gelände des firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Informationstechnologie in Kamakura, Japan, am 14. Oktober fertigstellen wird. Im Einklang mit der Unternehmens-strategie zur Verwirklichung von Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) wird die Anlage die Entwicklung und Erprobung von zunehmend gebräuchlichen ZEB-konformen energiesparenden Technologien beschleunigen und zur Realisierung von komfortableren und energieeffizienteren Innenräumen beitragen.
SUSTIE ZEB Test Facility
SUSTIE Logo
ZEBs sind Gebäude, die ein komfortables Innenraumklima bieten und gleichzeitig den jährlichen primären Energieverbrauch durch Maßnahmen wie Wärmedämmung, Sonnenschutz, Nutzung natürlicher Energie und Anlageneffizienz auf Null oder nahezu Null halten. Als ZEB-Planer1 trägt Mitsubishi Electric zur Einführung von Null-Energie-Gebäuden bei, indem es andere Unternehmen durch Planung- und Businessupport bei der Entwicklung ihrer eigenen ZEBs unterstützt. Die SUSTIE-Testanlage wird für umfangreiche Demonstrationen und Verifikationen genutzt, um die weitere Entwicklung der ZEB-Technologien zu beschleunigen. Forschung und Entwicklung werden in Übereinstimmung mit der ZEB+®2 Philosophie von Mitsubishi Electric vorangetrieben. Das Konzept für SUSTIE wurde in Zusammenarbeit mit Shin-ichi Tanabe, Professor der Fakultät für Wissenschaft und Technik an der Waseda-Universität in Tokio, entwickelt; SUSTIE wurde von Mitsubishi Jisho Sekkei entworfen und baulich überwacht. Der Name "SUSTIE" kombiniert die Worte "Sustainability" (Nachhaltigkeit) und "Energy" (Energie), um die Idee eines Büros zur Erforschung und Darstellung von Energieeinsparungen und Komfort zu verdeutlichen.
Standort | 5-1-1 Ofuna, Kamakura, Kanagawa Präfektur, Japan (Gelände des Forschungs- und Entwicklungszentrums für Informationstechnologie, Mitsubishi Electric Corporation) |
Gebiet/Bau | Gebäude: 1.950 m2; Gesamtfläche: 6.460 m2; vierstöckiges Stahlgerüst |
Investition | 4 Mrd. Yen (38 Mio USD) davon 1,6 Mrd. Yen (15,2 Mio USD) für Demo-Ausrüstung |
Start | Vollständige Inbetriebnahme im Januar 2021 |
Energie- Leistung | Der weltweit führende Bewertungsindex für den Primärenergieverbrauch BEI3 von -0,06 (oder 0,41 ohne Solarenergieerzeugung) als mittelgroßes Bürogebäude von mindestens 6.000 m2 |
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.