Pressemitteilungen
Ratingen, 8. Juni 2020 – Die deutsche Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe B.V. gibt bekannt, dass die Muttergesellschaft Mitsubishi Electric Corporation in Tokio eine Technologie für kooperative künstliche Intelligenz (KI) entwickelt hat, welche die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine verbessert, indem sie das inverse Verstärkungslernen (IRL) nutzt, um die Tätigkeiten von Facharbeitern zu erlernen und nachzuahmen.
IRL, eines der Schlüsselelemente der Maisart®* KI-Technologie von Mitsubishi Electric, ermöglicht es Maschinen, menschenähnliche Tätigkeiten auf der Grundlage relativ kleiner Datenmengen zu imitieren. Die neue kooperative KI-Technologie wird durch den Testeinsatz in fahrerlosen Transportsystemen (AGVs) und Robotern an Produktionsstätten- und Logistikzentren, wo Maschinen neben Menschen arbeiten, weiter verfeinert. Es ist geplant, die Technologie in autonom fahrenden Fahrzeugen und anderen Anwendungen einzusetzen.
Beispiel einer im AGV eingesetzten kooperativen KI
In gemischten Arbeitsumgebungen, in welchen Menschen und Maschinen eingesetzt werden, ermöglicht die kollaborative KI-Technologie von Mitsubishi Electric den AGVs, Bilder von Videoaufnahmen dieser Arbeitsbereiche zu nutzen, um die Tätigkeiten von Menschen zu lernen und nachzuahmen. Durch das Erlernen von Aktionen wie Ausweichen hilft die Technologie den AGVs, unerwünschte Situationen wie Kollisionen oder Stillstände zu vermeiden. Von Mitsubishi Electric durchgeführte interne Simulationen steigerten die Betriebseffizienz um etwa 30 Prozent im Vergleich zum Betrieb in herkömmlichen gemischten Arbeitsumgebungen, die mit vergleichsweise weniger intelligenten Maschinen bestückt sind.
Um KI zu befähigen, menschliche Handlungen zu lernen und nachzuahmen, werden riesige Mengen an Betriebsdaten - in diesem Fall Videodaten - benötigt, die Zeit und Kosten verursachen. Mitsubishi Electric's Maisart KI verwendet IRL, um diese Datenmenge zu reduzieren. In Simulationen benötigte die neue Technologie nur 10 Prozent oder weniger der Videodaten, welche normalerweise genutzt werden.
In Zukunft wird Mitsubishi Electric seine neue kooperative KI für die kommerzielle Anwendung weiter entwickeln. Dadurch soll die Betriebseffizienz verbessert werden, so dass die Arbeiter soziale Distanz wahren können und Maschinen und Menschen sicher nebeneinander arbeiten können, z.B. in Produktionsstätten und Logistikzentren sowie in autonom fahrenden Fahrzeugen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.