Pressemitteilungen
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3333
Ratingen, 9. März 2020 – Die deutsche Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe B.V. gibt bekannt, dass die Muttergesellschaft Mitsubishi Electric Corporation in Tokio eine Technologie zur Steuerung von gebäudeinternen mobilen Robotern zu Zwecken der Reinigung, Sicherheit, Zustellung und Wegweisung sowie von elektrischen Rollstühlen der nächsten Generation entwickelt hat. Bei der Technologie kommen dynamische Gebäudepläne* zum Einsatz, um ein kooperatives Zusammenspiel zwischen den Robotern etc. und Gebäudeanlagen wie Aufzügen und Zugangskontrollsystemen zu ermöglichen. Ein sicherer und effizienter Verkehr von Personen und Robotern innerhalb von Gebäuden reduziert die Arbeitsbelastung und trägt zu einer Verwirklichung von intelligenten Gebäuden bei**, in denen ein sicheres Miteinander von Menschen und Robotern gegeben ist.
Auch in Zukunft wird Mitsubishi Electric in Zusammenarbeit mit Entwicklern und Herstellern mobiler Robotersysteme die Technologie weiterentwickeln, mit dem Ziel der Markteinführung ab März 2021.
Lichtanimationen signalisieren die Bewegungen gebäudeinterner mobiler Robotersysteme
Mit dem neu entwickelten dynamischen Gebäudeplan von Mitsubishi Electric werden die Bewegungen mehrerer gebäudeinterner mobiler Robotersysteme in einem Gebäude gesteuert. Wenn die gebäudeinternen mobilen Robotersysteme Aufzüge nutzen oder in schmalen Gängen aneinander vorbeifahren bestimmt das System automatisch den besten Weg, um einen Zusammenstoß mit anderen mobilen Robotersystemen oder um Sperrbereiche oder überfüllte Aufzüge zu vermeiden. Beim Passieren von Zugangskontrollschranken greift das System auf den Plan zurück, um Personen den Vortritt zu lassen und Zusammenstöße zu vermeiden.
Zusätzlich sind die Aufzüge und Zugangskontrollsysteme miteinander verlinkt, um die effiziente und sichere Fortbewegung der mobilen Robotersysteme im gesamten Gebäude ohne Beeinträchtigung des Personenverkehrs zu koordinieren, auch beim Wechsel der Etage.
Das System kann die Position gebäudeinterner mobiler Robotersysteme bestimmen, sogar wenn diese ausfallen. Durch eine Aufzeichnung des Betriebs der Aufzüge und der mobilen Robotersysteme wird die Position jedes Geräts auf dem dynamischen Gebäudeplan visualisiert - um den Arbeitsaufwand für das Gebäudemanagementpersonal zu reduzieren.
Steuerung gebäudeinterner mobiler Robotersysteme anhand eines dynamischen Gebäudeplans
Dank Lichtanimationen, die am Boden vor Aufzügen angezeigt werden, werden Personen über den Weg gebäudeinterner mobiler Robotersysteme informiert, bevor diese in Aufzüge hinein- bzw. aus diesen herausfahren. So können Personen und gebäudeinterne mobile Robotersysteme die Aufzüge problemlos und sicher gemeinsam nutzen. Lichtanimationen signalisieren auch die Bewegungen gebäudeinterner mobiler Robotersysteme in anderen Bereichen, um auch auf schmalen Gängen oder an unübersichtlichen Stellen einen sicheren Personenverkehr zu gewährleisten.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.