Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3317
TOKIO, 1. November 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Produkteinführung ihres neuen Aufzugsmodells MOVE in Europa bekannt, das für niedrige und mittelhohe Büro- und Wohngebäude geeignet ist, schnell bereitgestellt werden kann, platzsparend und umweltverträglich ist. Die Entwicklung und Fertigung übernimmt die Tochtergesellschaft Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC), die das Modell in den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich und anderen europäischen Ländern vermarkten wird. Als jährliches Verkaufsziel strebt das Unternehmen in dem im März 2026 endenden Geschäftsjahr einen Absatz von 1.500 Einheiten an.
Aufzug MOVE für den europäischen Markt
Produktbezeichnung | Verwendungszweck | Tragfähigkeit (Personen) |
Geschwindigkeit | Markteinführung | Preis |
---|---|---|---|---|---|
MOVE | Personenaufzug | 630 bis 1.050 kg (8 bis 14) |
1,0 m/s oder 1,6 m/s | 1. November 2019 | Auf Anfrage |
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.