Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3313
TOKIO, 10. Oktober 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass der Prototyp des mechanischen 160-kV-HGÜ*-Gleichstrom-Leistungsschalters (mechanischer DCCB) den Spitzenstrom von 16 kA, der einen Fehler im echten System darstellt, innerhalb von 7 Millisekunden unterbrochen hat: eine im PROMOTioN-Projekt** vorgeschriebene Testbedingung. Der Test wurde im Rahmen des von der EU finanzierten Forschungsprojekts PROMOTioN im KEMA-Hochspannungslabor durchgeführt, einer internationalen Prüfungs- und Zertifizierungsinstitution in den Niederlanden.
Nach dem erfolgreichen Test möchte Mitsubishi Electric nun mit der Vermarktung des DCCB fortfahren. Die bewährte Zuverlässigkeit der Komponenten soll bei der Entwicklung eines stabilen, zuverlässigen und wirtschaftlichen Gleichstromnetzes helfen.
Der in den Tests verwendete mechanische 160-kV-DCCB-Prototyp
HGÜ ist eine kostengünstige Alternative zur Wechselstromübertragung und bietet den Vorteil eines niedrigeren Stromverlusts über lange Distanzen. Eine Verbindung von Offshore-Windparks mit Stromnetzen in Europa ist sehr wirkungsvoll, insbesondere in der Nordsee und Ostsee. In den letzten Jahren sind die Anforderungen an DCBBs mit höherer Zuverlässigkeit und niedrigeren Kosten gestiegen. Außerdem besteht Bedarf am Ausbau von HGÜ-Netzen und der Sicherstellung eines kontinuierlichen und stabilen Betriebs.
Gleichstrom kann mit Nullstrom, der in jeder Halbwelle vorhanden ist, unterbrochen werden. Doch bei einer Wechselstromunterbrechung muss der Nullstrom künstlich erzeugt werden, da der natürliche Nullstrom fehlt. Außerdem werden Konverter zur Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom vor der Übertragung verwendet. Daher muss anormaler Strom unterbrochen werden, bevor die Konverter in Fällen von Spannungsabfällen bei auftretenden Störungen abgeschaltet werden. Demnach ist für DCCBs eine sehr schnelle Unterbrechung innerhalb weniger Millisekunden erforderlich. Mitsubishi Electric hat den Gleichstrom mit seinem mechanischen DCCB-Prototyp erfolgreich unterbrochen, mit dem der Nullstrom in diesem ganz kurzen Zeitfenster künstlich erzeugt werden kann.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.