Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3303
TOKIO, 19. September 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) erhielt den Auftrag von dem spanischen Zughersteller Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF), High Tech-Antriebssysteme für 88 Sprinter New Generation (SNG) Elektrotriebzüge an die niederländische Eisenbahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS) zu liefern.
Bereits 2014/2015 war das Unternehmen mit der Lieferung von elektrischem Equipment für 118 der neuen Züge beauftragt. Damit steigt die Anzahl der Züge, die mit Antriebssystemen von Mitsubishi Electric ausgestattet werden, mit insgesamt 706 Wagen auf 206 Züge. Gemeinsam mit seiner deutschen Niederlassung möchte Mitsubishi Electric das Eisenbahnsystemgeschäft in Europa mit diesem jüngsten Auftrag weiter stärken. Die Auslieferung der Antriebssysteme ist für die Jahre 2020/2023 geplant.
Sprinter New Generation (Nederlandse Spoorwegen)
VVVF Inverter
Mitsubishi Electric erhielt den Zuschlag von CAF und NS zur Lieferung der Antriebsausrüstung für die 88 zusätzlichen Züge aufgrund einer Bewertung der im Rahmen des ursprünglichen Vertrags gelieferten Antriebsausrüstung, die bereits in Zügen auf dem niederländischen Schienennetz eingesetzt wird.
Diese Bewertung ergab Energieeinsparungen und weitere Effizienzsteigerungen dank des geringeren Platzbedarfs und des rekuperativen Bremssystems der Antriebssysteme von Mitsubishi Electric. Auf diese Weise wird ein stabiler und sicherer Zugbetrieb ermöglicht.
Kunde | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) |
---|---|
Projektumfang | Lieferung von Antriebssystemen für 88 SNG-Elektrotriebzüge (Antriebsmotoren, VVVF-Wechselrichter) |
Lieferzeitraum | Geschäftsjahr 2021 (1. April 2020 bis zum 31. März 2021) – 2023 (1. April 2022 bis zum 31. März 2023) |
Name | Nederlandse Spoorwegen N.V. (Niederländische Eisenbahnen AG) |
---|---|
Gegründet | 1938 |
Hauptsitz | Utrecht, Niederlande |
Länge des Netzes | Über 3.200 km |
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.