Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric bringt Produktserie der Allzweck-Frequenzumrichter FR-E800 auf den MarktDie Anbindung an verschiedene Netzwerke ermöglicht intelligente Fabriken und Infrastrukturen in unterschiedlichen Bereichen

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3300

TOKIO, 10. September 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Markteinführung seiner Frequenzumrichter-Serie FR-E800 bekannt. Die Produktpalette umfasst 44 neue Modelle, die ab dem 9. Dezember verfügbar sind. Die neue Serie – mit Sicherheitsfunktionen nach IEC-61508-Normen – unterstützt verschiedene Netzwerke wie CC-Link IE TSN, ein offenes Industrienetzwerk der nächsten Generation, und ermöglicht durch Integration des weltweit ersten*1 Schaltkreises zur Erkennung korrosiver Gase in der Umgebung*2 sowie der branchenweit ersten*1 auf KI basierenden Diagnosefunktionen eine intelligentere Herstellung in unterschiedlichen Bereichen. Ab April 2020 wird Mitsubishi Electric aufeinanderfolgende neue Modelle mit Sicherheitskommunikationsfunktionen, z. B. SLS (Safely-Limited Speed; sicher begrenzte Geschwindigkeit), auf den Markt bringen, die ebenso einschlägigen IEC-Normen entsprechen. Die Produktpalette soll auf insgesamt 120 Modelle erweitert werden.

  1. *1 Gemäß Forschungsergebnissen von Mitsubishi Electric vom 10. September 2019.
  2. *2 Zum Patent angemeldet. Entsprechende Pressemitteilung vom 4. September 2019:
    „Mitsubishi Electric entwickelt den weltweit ersten Metallkorrosionssensor, der auf Leiterplatten montiert werden kann“
    https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0904.html

Serie FR-E800

Hauptmerkmale

  1. 1)Unterstützung verschiedener Netzwerke für intelligente Fabriken und Einrichtungen
    • Ethernet- und Sicherheitskommunikationsmodelle unterstützen verschiedene offene Industrienetzwerke wie CC-Link IE TSN, Ethernet/IP und MODBUS/TCP. Dies trägt zur Produktivitätssteigerung und Energieeinsparung in Einrichtungen, einschließlich der Infrastruktur wie etwa Klimageräte und Wasseraufbereitungsanlagen, bei.
  2. 2)Reduzierung von Ausfallzeiten durch vorausschauende Wartung und Datenanalysen
    • Durch die Integration des weltweit ersten Schaltkreises zur Erkennung korrosiver Gase in der Umgebung können erkennbare Schäden am Frequenzumrichter durch Schwefelwasserstoff oder andere korrosive Gase erkannt werden, was die Ausfallzeiten von Anlagen reduziert.
    • Maisart®*3 ist in die Software FR Configurator2 zum Einrichten des Frequenzumrichters integriert. Die Ursachen von Ausfallzeiten, z. B. Überstrom durch Beschleunigung, werden mithilfe der branchenweit ersten auf KI basierenden Diagnosefunktionen analysiert, um solche Ausfallzeiten zu reduzieren.
    1. *3 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology
  3. 3)Sicherheitsfunktionen zur Gewährleistung eines sicheren Anlagenbetriebs (Unterstützung ab April 2020)
    • Die Sicherheit der Bediener wird durch die Integration von Sicherheitsfunktionen gewährleistet, die internationalen Standards entsprechen.
    • Die Berechnung der Motordrehzahl erfolgt auf der Grundlage des aktuellen Werts oder anderer Daten, ohne dass Geschwindigkeitsdetektoren verwendet werden, wenn die SLS-Funktion zum Einsatz kommt. Dies trägt zu einer Reduzierung der Verkabelung und zu Kosteneinsparungen bei.

Zeitplan für den Abschluss der Entwicklung

Spezifikation Typ Preis Abschluss der
Entwicklung
Verkaufsziel
Ethernet-Modelle
(22 Modelle)
FR-E820-0.1KE bis 7.5KE, 9 Modelle Wenden Sie sich an
unseren
Kundensupport.
9. Dezember 850.000
Einheiten
im GJ 2021
FR-E840-0.4KE bis 7.5KE, 7 Modelle
FR-E860-0.75KE bis 7.5KE, 6 Modelle
Standard-
modelle
(22 Modelle)
FR-E820-0.1K bis 7.5K,
9 Modelle
FR-E840-0.4K bis 7.5K,
7 Modelle
FR-E860-0.75K bis 7.5K,
6 Modelle

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen