Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3299
TOKIO, 4. September 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung des vermutlich weltweit ersten* kompakten Metallkorrosionssensors bekannt, der klein genug ist, um auf Leiterplatten montiert zu werden. Der neue Sensor nutzt Technologie zur Metallkorrosionsüberwachung, die von Mitsubishi Electric entwickelt wurde und den Grad der Korrosion von Metallkomponenten erkennt, die durch korrosive Gase wie Schwefelverbindungen in der Atmosphäre verursacht wird. Durch die Bereitstellung mehrerer Sensoren mit verschiedenen Graden von Korrosionsbeständigkeit kann der Korrosionsgrad phasenweise erkannt werden, was Anlagenausfällen vorbeugt. Mitsubishi Electric beabsichtigt, die neue Technologie für sein eigenes Portfolio an Industrieanlagen bereitzustellen.
Beispiel für die Bereitstellung des neuen Sensors
Wenn Metalle korrosiven Gasen in der Atmosphäre ausgesetzt werden, beginnt die Korrosion an der Oberfläche und verlagert sich dann nach innen, bis sie sich in Rost verwandelt. Da der elektrische Widerstand von Rost viele zehntausend Mal höher ist als der von Metall, kann das Fortschreiten von Korrosion durch Messung der Zunahme des elektrischen Widerstands ermittelt werden.
Konfiguration des Korrosionssensors |
|
---|---|
Maße (B×T) |
1,6 mm × 0,8 mm – die Größe ändert sich nicht und ist unabhängig vom Material, von der Stärke der Metallschicht oder vom Widerstandsgrad des Widerstands |
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.