Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric gründet neues Unternehmen für Aufzüge und Rolltreppen in Laos Es wird erwartet, dass das Geschäftswachstum auf dem schnell wachsenden Markt in der Mekong-Region beschleunigt wird.

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3288

TOKIO, 20. Juni 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass das Unternehmen MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. (MLAO) gegründet hat, um sein Geschäftswachstum bei Aufzügen und Rolltreppen auf dem vielversprechenden Markt in der Mekong-Region zu beschleunigen. Das neue Unternehmen, das von Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (MET) gegründet wurde, einer Tochtergesellschaft von Mitsubishi Electric, wird am 1. Juli 2019 seinen Betrieb aufnehmen. Es soll den Verkauf von Aufzügen und Rolltreppen von Mitsubishi Electric fördern und die damit verbundene Bereitstellung hochwertiger Wartungsservices verbessern. Der Jahresumsatz in Laos soll bis zum Ende des Geschäftsjahres im März 2024 auf 3,82 Millionen US-Dollar steigen, was ein Anstieg von 50 % gegenüber dem im März 2019 beendeten Geschäftsjahr ist.

Das Gebäude von MLAO


Laos, das in den letzten Jahren ein BIP-Wachstum von etwa 7 % im Jahresvergleich verzeichnet hat, ist ein Schwellenmarkt mit einem großen Wachstumspotenzial für Aufzüge und Rolltreppen. Mitsubishi Electric prognostiziert einen Anstieg der jährlichen Nachfrage von etwa 180 Einheiten im Geschäftsjahr, das im März 2019 endete, auf etwa 290 Einheiten in fünf Jahren.

Seit 2013 vertreiben Mitsubishi Electric und seine Tochtergesellschaft MET Aufzüge und Rolltreppen in Laos über einen lokalen Vertriebspartner, Souvanny Home Center Public Company (SVN). Mitsubishi Electric ist ein anerkannter Marktführer mit einem Marktanteil von rund 30 %, hauptsächlich im Premiumsegment für Luxushotels und Büros.

MET hat nach dem erfolgreichen Abschluss zahlreicher Aufzug- und Rolltreppenprojekte in Thailand das Aufzug- und Rolltreppengeschäft von SVN gekauft und in MLAO integriert. Das neue Unternehmen konzentriert sich auf die Lieferung von Aufzügen und Rolltreppen, die mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten, und wird durch den Support und die Anleitung von MET für Installations- und Wartungsarbeiten unterstützt.

Mitsubishi Electric, das auch Aufzüge und Rolltreppen über Vertreter in den Nachbarmärkten Kambodscha und Myanmar vertreibt, freut sich darauf, die Erweiterung seines Geschäfts auf dem schnell wachsenden Markt in der Mekong-Region zu beschleunigen.

Überblick über MLAO

Unternehmen MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd.
Geschäftsführer Sonthi Piamsawad
Standort Vientiane, Laos
Kapital 20 Mrd. LAK (2,3 Mio. US-Dollar) Eigentümerschaft MET: 100 %
Gegründet Juni 2019 Geschäftsbeginn 1. Juli 2019
Mitarbeiter Ca. 60 (Stand: Juni 2019)
Bereich Vertrieb, Installation und Wartung von Aufzügen und Rolltreppen in Laos


Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen