Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3273
TOKIO, 28. März 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC) am 1. April den Aufzug NEXIEZ-LITE MRL einführen wird. Bei dem Aufzug handelt es sich um ein in Indien produziertes Modell, das keinen Maschinenraum benötigt. Mit dem Modell wird die NEXIEZ-LITE-Aufzugsserie für niedrige und mittelhohe Wohn- und Bürogebäude sowie Hotels in Indien, dem weltweit zweitgrößten Aufzugsmarkt, erweitert. Hersteller IMEC hat es sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2021 1.000 Einheiten zu verkaufen.
Aufzug NEXIEZ-LITE MRL von Mitsubishi Electric
Produktbezeichnung | Verwendungszweck | Tragfähigkeit (Personen) | Geschwindigkeit | Markteinführung | Preis |
---|---|---|---|---|---|
NEXIEZ-LITE MRL | Personenaufzug | 544 bis 1.020 kg (8 bis 15) | 60 m/min. oder 105 m/min. | 1. April 2019 | Auf Anfrage |
Angesichts des nationalen Wirtschaftswachstums verzeichnet auch der Aufzugsmarkt in Indien ein kontinuierliches Wachstum. Für das im März 2019 endende Geschäftsjahr wird von einem jährlichen Bedarf an Neuinstallationen von insgesamt ca. 52.000 Einheiten ausgegangen. Damit hat sich das Land zum zweitgrößten Markt nach China entwickelt, und es wird erwartet, dass der jährliche Bedarf weiter steigt. Bisher wurden maschinenraumlose Aufzüge in Japan und Thailand hergestellt und nach Indien ausgeliefert. Angesichts der lokalen Anforderungen nach architektonischer Gestaltungsfreiheit und der effektiven Nutzung von Stellflächen hat sich IMEC jedoch dazu entschieden, den NEXIEZ-LITE MRL in die NEXIEZ-LITE-Serie aufzunehmen, die ausschließlich in Indien vertrieben wird. Mitsubishi Electric und IMEC freuen sich, Kunden sichere und zuverlässige Produkte und Dienstleistungen im expandierenden indischen Markt anbieten zu können.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.