Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric kündigt Einführung von CC-Link IE TSN-kompatiblen Fabrikautomationssystem-Produkten anTrägt durch die Stärkung der firmeneigenen e-F@ctory-Lösung mit TSN-Technologie zum Bau intelligenter Fabriken bei

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3267

TOKIO, 7. März 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die branchenweit ersten*1 102 Fabrikautomationssystem-Produkte einführt, darunter programmierbare Steuerungen, Servoverstärker, Roboter, GOTs (HMIs), Wechselrichter und CNC-Steuerungen, die mit CC-Link IE TSN*2 kompatibel sind, dem industriellen offenen Netzwerk der nächsten Generation. Die Produkte werden ab dem 7. Mai*3 erhältlich sein. Die Integration der Maschinensteuerungs- und Informationskommunikation, die eine Voraussetzung für intelligente Fabriken der nächsten Generation ist, wird in einem zentralen Netzwerk realisiert. Dies trägt zu einer weiteren Verbesserung der integrierten Fabrikautomationssystem-Lösung e-F@ctory*4 von Mitsubishi Electric bei. Ferner wird die Maschinenleistung durch eine Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit und Präzision verbessert, sodass auch Produktivität und Qualität gesteigert werden.

  1. *1 Gemäß Forschungsergebnissen von Mitsubishi Electric vom 7. März 2019.
  2. *2 Ethernet-basiertes industrielles Netzwerk gemäß den Spezifikationen, die am 21. Nov. 2018 von der CC-Link Partner Association veröffentlicht wurden, bei dem TSN-Technologie zur Mischung verschiedener Protokolle mittels zeitlicher Synchronisierung eingesetzt wird.
  3. *3 Die Einführungszeitpunkte in bestimmten Regionen erfahren Sie von Ihrer örtlichen Vertriebsniederlassung von Mitsubishi Electric.
  4. *4 Integrierte Fabrikautomationssystem-Lösung, die auf einer Kombination aus Fabrikautomationssystem- und IT-Technologien basiert und Lösungen zur Reduzierung der Gesamtkosten für Entwicklung, Produktion und Wartung bietet.
Programmierbare Steuerung der MELSEC iQ-R-Serie/Servoverstärker der MELSERVO-J5-Serie/Roboter der MELFA FR-Serie

Mit CC-Link IE TSN kompatible Fabrikautomationssystem-Produkte (Hauptprodukte)

Produktmerkmale

  1. 1) Die Fabrikautomationssystem-Produkte bieten Unterstützung für die TSN-Technologie für eine hochgradig flexible Systemarchitektur im Bereich des industriellen Internets der Dinge (Industrial Internet of Things, IIoT).
    • Die Fabrikautomationssystem-Produkte sind die branchenweit ersten Systeme, die mit CC-Link IE TSN kompatibel sind.
    • Die separat konfigurierte Maschinensteuerungs- und Informationskommunikation kann in ein zentrales Ethernet-Kabel integriert werden, sodass die Kosten für das Design der Systemkonfiguration und die Installation reduziert werden.
    • Die einfache Parameterregistrierung ermöglicht das Mischen von mehreren Kommunikationszyklen wie 1 Gbit/s und 100 Mbit/s und sorgt so für eine mühelose Konfiguration optimaler Systeme.

  2. 2) Die Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit und Präzision ermöglicht Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen.
    • Dank eines Link-Scans*5 mit 31,25 μs ist die Highspeed-Verarbeitung im Vergleich zu den vorhandenen Motion-Netzwerken 16 Mal*6 schneller, sodass die Fabrik- und Maschinenproduktions-Zykluszeit drastisch reduziert und somit eine höhere Produktivität erreicht wird.
    • Durch eine hochgradig präzise synchrone Steuerung*7, bei der – auch bei großen Systemen – keine Kommunikationsverzögerungen auftreten, wird eine leistungsstarke Datenanalyse in Cloud- und Edge-Computing-Systemen erzielt. Dies trägt auch zur Optimierung der Qualität bei.
    1. *5 Vorgang des Sendens von Daten der Hauptstation an eine lokale Station und des gleichzeitigen Empfangens der Daten von der lokalen Station
    2. *6 Vergleich mit CC-Link IE Field Network Motion
    3. *7 Kommunikationsabweichungszeiten liegen bei maximal 254 angeschlossenen Stationen unter ± 1 µs

  3. 3) Engineering-Tool sorgt für Verbesserungen bei der Systemverwaltung.
    • Mit einer Funktion zum Koordinieren der Profile angeschlossener Geräte mit CSP+*8 des Engineering-Tools MELSOFT GX Works3 werden alle angeschlossenen Geräte verwaltet, darunter auch die Produkte von externen Partnern.
    • Der Status des gesamten Netzwerks wird grafisch angezeigt, sodass Diagnosen des Netzwerks und fehlerhafter Geräte intuitiv durchgeführt werden können und fehlerbedingte Ausfallzeiten minimiert werden.
    1. *8 Von der CC-Link Partner Association veröffentlichte Spezifikationen der Beschreibungssprache. Die Hersteller von angeschlossenen Geräten stellen die erforderlichen Informationen für die Einrichtung, den Betrieb und die Wartung bereit.

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen