ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3264
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Neues Schulungssystem für Aufzugsinstallationen für ein Plus an beruhigender Sicherheit und Komfort
TOKIO, 26. Februar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Inbetriebnahme ihres neuen Zentrums „TAKUMI“ für Schulungen zur Aufzugs- und Rolltreppeninstallation bei Inazawa am 1. April bekannt. Die Einrichtung, die nach dem japanischen Wort für „Großmeister“ benannt ist, befindet sich auf dem Gelände von Inazawa Works, der Hauptproduktionsstätte für Aufzüge und Rolltreppen des Unternehmens, in Inazawa, Präfektur Aichi, Japan.
Mitsubishi Electric verstärkt die weltweite Schulung von Technikern, um am globalen Markt die Qualität der Aufzugs- und Rolltreppeninstallationen für ein Plus an beruhigender Sicherheit und Komfort zu erhöhen. Das Unternehmen beabsichtigt, bis zum im März 2020 endenden Geschäftsjahr die Zahl der Techniker für Neuinstallationen in Japan auf 1.000 und der Installationsbetreuer außerhalb Japans auf etwa 350 zu erhöhen.
Installationsschulungszentrum „TAKUMI“ bei Inazawa
Name | Installationsschulungszentrum „TAKUMI“ bei Inazawa |
---|---|
Standort | 1 Hishi-machi, Inazawa, Präfektur Aichi, Japan (Gelände von Inazawa Works) |
Gebäudeperimeter | 411 m2 (Grundfläche: 2.182 m2) |
Konstruktion | Stahl (6 Obergeschosse) |
Inbetriebnahme | 1. April 2019 |
Investition | 1,07 Milliarden Yen |
Haupteinrichtungen | – Zehn Schächte für praxisorientierte Installationsschulungen – Acht Aufzüge für praxisorientierte Schulungen – Gefahrensimulatoren |
Umweltfreundliche Ausrüstung | – 20 kW solare Energieerzeugung auf dem Dach – LED-Lampen für die Beleuchtung innerhalb des Gebäudes |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.