ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3254
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Ideal für eine effiziente Inbetriebnahme von Produktionsanlagen
TOKIO, 13. Februar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung einer auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie bekannt, die mithilfe eines Simulators in der Lage ist, das Lernen von Bewegungen schnell und schrittweise in relativ kurzer Zeit effizient abzuschließen. Die neue Technologie kombiniert die aktuellste proprietäre kompakte KI-Technologie von Maisart®1 mit bestärkendem Lernen. Dadurch können Maschinen optimale Aktionen durch hocheffiziente Trial-and-Error-Versuche testen. Die neue KI-Technologie wird von der auf KI basierenden Technologie mit intelligenter Steuerung des Unternehmens unterstützt, die sich schnell und flexibel sich ändernden Bedingungen2 anpasst. Die neue KI-Technologie lernt und reagiert in Echtzeit auf Änderungen in tatsächlichen Umgebungen, um einen reibungslosen Maschinenbetrieb zu ermöglichen. Mitsubishi Electric wird die Weiterentwicklung der Technologie vorantreiben, um eine effiziente Geräteinbetriebnahme und einen autonomen Betrieb zu ermöglichen.
1 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology (Entwicklung hochmoderner Technologie dank künstlicher Intelligenz von Mitsubishi Electric)
2 Mitsubishi Electric entwickelt auf KI basierende Technologie mit intelligenter Steuerung, die sich schnell und flexibel an sich ändernde Bedingungen anpasst http://www.mitsubishielectric.com/news/2018/0208.html (8. Februar 2018)
Beispiele für die Anwendung in Industrierobotern (Erlernen von Verhalten, um Ziel in kürzester Zeit zu erreichen)
Aufgrund der rückläufigen Zahl der Arbeitskräfte in alternden Gesellschaften wie Japan wird die Sicherung ausreichender personeller Ressourcen zunehmend schwieriger. Das hat zur Folge, dass die Nachfrage nach KI, die effiziente mechanisierte Betriebsabläufe unterstützen kann, immer größer wird. Neue Produktionsanlagen stellen jedoch besondere Herausforderungen aufgrund von Unterschieden in den vorher erlernten und der tatsächlichen Geschäftsumgebung dar. Dadurch muss viel Zeit für das Trainieren einer KI aufgewendet werden, bevor sie in vollem Umfang realisiert werden kann. Die neue KI von Mitsubishi Electric erstellt nach kurzer Lernzeit automatisch Steuerungsprogramme für tatsächliche Umgebungen, um einen optimalen Betriebsablauf zu unterstützen.
Die neue KI-Technologie erzielt schnelle, schrittweise Lernfortschritte mithilfe der Fähigkeit für bestärkendes Lernen von Maisart. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Methoden, die enorme Lernzeit in Anspruch nehmen, um verschiedene Inhalte und deren Kombinationen zu testen. Mitsubishi Electric hat seine Kompetenz im Bereich der Fabrikautomatisierungsanlagen, Werkzeugmaschinen und Technologie für autonomen Betrieb zur Verfeinerung der Fähigkeit für bestärkendes Lernen seiner KI genutzt, wobei der Schwerpunkt auf der Vereinfachung des schrittweisen Erlernens von Arbeitsprozessen lag. Anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu lernen, vereinfachte das Unternehmen Lerninhalte und brachte einfaches, automatisches schrittweises Lernen für schnelleres und effizienteres Lernen mit ein. Innerbetriebliche Tests haben ergeben, dass die Zeit, die für die Programmerstellung3 erforderlich ist, lediglich ein Zehntel4 der Zeit, die für manuelle Prozesse benötigt wird, beträgt.
3 Einschließlich der wiederholten Betriebskorrektur und -bestätigung
4 Bei Anpassungsarbeiten war die Verwendung eines Industrieroboters erforderlich
Zur Verkürzung der Taktzeit (durchschnittliche Zeit, in der eine Einheit produziert und mit der Arbeit an der nächsten Einheit begonnen wird) mit Produktionsanlagen, wie Industrieroboter, müssen Facharbeiter üblicherweise viele Anpassungen an den Produktionsanlagen vornehmen. Dank der neuen KI von Mitsubishi Electric werden Anpassungen von Route, Geschwindigkeit, Beschleunigung usw. jedoch automatisch durchgeführt. Eine Aktion wird zuvor mit einem Simulator erlernt, sodass die KI Einstellungen automatisch vornehmen kann, um die Taktzeit ohne Verwendung eines Bildsensors zu verkürzen. Das Ergebnis ist eine Produktivitätsrate, die genauso hoch oder höher ist als bei der Anpassung von Produktionsanlagen durch Fachkräfte.
Funktion | Erforderliche Zeit für Anpassungen | |
---|---|---|
Entwickelte Technologie | Programmierung mit KI | 1/10 der herkömmlichen Methode |
Herkömmliche Methode | Manuelle Programmerstellung | 1 |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.