ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3252
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Weltweit erster Algorithmus gegen Angriffe auf Sensoren, die in Drohnen, Fahrzeugen, Anlagen und mehr eingesetzt werden
TOKIO, 7. Februar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) hat heute die Entwicklung der vermutlich weltweit ersten Sicherheitstechnologie für Sensoren bekannt gegeben, die Inkonsistenzen in den Messdaten durch Einbettung eines proprietären Algorithmus in den Sensor-Fusionsalgorithmus erkennt, der mehrere Sensoren für Messungen, die bei der automatischen Steuerung von Drohnen, fahrzeuginternen Geräten, Produktionsanlagen und mehr zum Einsatz kommen, kombiniert. In Zukunft wird das Unternehmen die Entwicklung mit dem Ziel vorantreiben, die Technologie ab dem Jahr 2020 zu vermarkten.
Anwendungsbeispiel unter Verwendung einer Drohne
Der neue Algorithmus von Mitsubishi Electric erkennt böswillige Angriffe auf Grundlage von mehr als 42 Prozent Inkonsistenzen in den Messdaten. Im Fall von Ultraschallangriffen auf Drohnen wird beispielsweise das Magnetfeld der Erde oder die Schwerkraft auf zwei Arten mittels Zwischenwerte im Sensor-Fusionsalgorithmus berechnet, und der Unterschied zwischen den beiden Ergebnissen als eine Inkonsistenz behandelt.
Der neue Algorithmus kann bei niedrigen Kosten als zusätzliche Software in bestehende Schaltungen für die Verarbeitung der Sensorsignale integriert werden, ohne dass dabei Hardware hinzugefügt oder verändert werden muss. Die Genauigkeit der Sensormessungen wird nicht beeinträchtigt.
Funktion | Störungskorrektur (Wärme, Magnetfeld usw.) |
Angriffserkennung | |
---|---|---|---|
Entwickelte Technologie | Sensor-Angriffserkennung | Möglich | Möglich |
Herkömmliche Technologie | Sensor-Fusion | Möglich | Unmöglich |
Die sensorbasierte automatische Steuerung wird immer häufiger in alltäglichen Anwendungen wie Drohnen, fahrzeuginternen Geräten und Produktionsanlagen eingesetzt, was die Notwendigkeit für Gegenmaßnahmen in Bezug auf Cybersicherheit erhöht. Sensor-Fusionsalgorithmen, die mehrere Sensoren für die Messung kombinieren, spielen eine wichtige Rolle für die automatische Steuerung, aber ihre Sicherheitsleistung war nicht bewiesen.
Als Reaktion darauf hat Mitsubishi Electric die vermutlich weltweit erste Sensorsicherheitstechnologie entwickelt, die Inkonsistenzen in den Sensormessungen während der böswilligen Angriffe erkennt. Die Entwicklung wurde teilweise im Auftrag der japanischen Organisation für neue Energie und industrielle technologische Entwicklungen (NEDO) unter dem japanischen nationalen Forschungs- und Entwicklungsministerium durchgeführt und unterstützt.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.