Germany
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3251
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Trägt dazu bei, Stilllegungen von Aufzügen bei hohen Windstärken und Erdbeben zu verringern
TOKIO, 7. Februar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) hat heute die Entwicklung einer Vorrichtung bekannt gegeben, die Schwingungen von Aufzugseilen in Hochhäusern durch hohe Windstärken oder länger andauernde Erdbeben passiv regelt. Indem Aufzüge auch unter solchen Bedingungen weiter betrieben werden können, hilft die neue Vorrichtung dabei, den Betrieb von Aufzügen zu stabilisieren und zu einem besseren Bedienkomfort beizutragen.
Technologie zur Regelung von Seilschwingungen
Prinzip der Regelung von Seilschwingungen
Die neue passive Vorrichtung für die Regelung der Seilschwingung von Mitsubishi Electric verwendet eine magnetische Kraft, die sogenannte negative Steifigkeit, für das untere Ende des Seils. Negative Steifigkeit ist ein bekanntes Prinzip. Dabei wirkt eine Kraft in die entgegengesetzte Richtung gegen die Rückstellkraft einer normalen Feder.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.