ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3247
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Dadurch wird eine schnelle Bildsynthese mit geringer Rechenkomplexität und niedrigerem Speicherbedarf ermöglicht
TOKIO, 31. Januar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung eines kompakten GANs (Generative Adversarial Network) bekannt, das auf der proprietären Maisart®*-Technologie für künstliche Intelligenz (KI) von Mitsubishi Electric basiert. GANs werden aus einer neuen Technologie für maschinelles Lernen abgeleitet, die fotorealistische Bilder synthetisiert, indem gleichzeitig zwei Modelle der künstlichen Intelligenz – ein Generator und ein Diskriminator – im Gegenspiel zueinander eingesetzt werden. Die Rechenkomplexität und der Speicherbedarf des kompakten GANs betragen etwa ein Zehntel im Vergleich zu denen eines konventionellen GANs**. Dadurch wird die effektive Synthese der enormen Anzahl von Bildern ermöglicht, die zum Trainieren von anderen Modellen der künstlichen Intelligenz eingesetzt werden.
* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (Entwicklung hochmoderner Technologie dank künstlicher Intelligenz von Mitsubishi Electric)
** Basierend auf einem unternehmensinternen Vergleich mit unserer eigenen Implementierung eines herkömmlichen GANs
Übersicht über das GAN und den entwickelten Algorithmus
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.