ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3216

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric veröffentlicht Compact „MMS-G“ Mobile Mapping System (mobiles Kartierungssystem)

Kompaktes, leichtes Modell für einfachen Transport und Installation, womit voraussichtlich das globale Geschäft ausgebaut wird

PDF-Version (PDF:692.2KB)

TOKIO, 9. Oktober 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) hat heute bekannt gegeben, dass es am 25. Dezember eine kompakte Version seines Mobile Mapping Systems (MMS, mobiles Kartierungssystem) veröffentlichen wird. MMS sind äußerst präzise Messsysteme, die aus Automobil-GPS-Antennen, Laserscannern und Kameras bestehen. Sie sammeln 3D-Positionsdaten von Straßenoberflächen und Merkmalen am Straßenrand, die hauptsächlich als Stammdaten verwendet werden, um hochauflösende 3D-Karten für autonomes Fahren und Vermessungen der Infrastruktur zu erstellen. Das kompakte, leichte und transportable neue MMS-G, das vor allem für die Montage auf Automobilen, Eisenbahnen, Wagen oder Schiffen geeignet ist, wird voraussichtlich für die unterschiedlichsten Anwendungen in den Märkten verwendet, einschließlich Europa, Nordamerika, Asien und Ozeanien, wo ein hohes Wachstum erwartet wird.

Das neue MMS-G wird während der INTERGEO Messe am Mitsubishi Electric Stand Nr. 12.1 E.080 in Halle 12.1 auf dem Messegelände in Frankfurt am Main vom 16. bis 18. Oktober 2018 präsentiert.

MMS-G ist für unterschiedliche Installationsmöglichkeiten entwickelt/3D-Punktwolke aus durch MMS gewonnenen Daten erstellt

Produktmerkmale

1)
Kompaktes, leichtes Modell für einfachen Transport und verschiedene Installationsmöglichkeiten
- Die kompakte Bauweise vereint drei globale Navigationssatellitensystem (GNSS)-Antennen in einer, um das Gewicht im Vergleich zum bestehenden Modell MMS-G220Z um etwa 50 % zu reduzieren.
- Die auf dem Dach anzubringende Einheit ist für leichteren Transport/leichtere Installation und geringeren Arbeitsaufwand in zwei Einheiten aufgeteilt.
- Diverse Montagemöglichkeiten nicht nur auf Automobilen, sondern auch Triebwagen, Wagen, Schiffen etc.
2)
Vielfältige, hochpräzise Felderfassungen für 3D-Kartierung und Vermessungen der Infrastruktur
- Inertiale Messeinheit (IMU; für die Erfassung von Position, Geschwindigkeit, Neigung und Richtung) und Drehzahlsensor können eingesetzt werden, wenn das Satellitensignal nicht empfangen werden kann, zum Beispiel in Tunneln.
- Die Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit ermöglicht die Datenerfassung in der Nacht.
3)
Einfache Bedienung ohne spezielle Schulung
- Einzigartige, proprietäre Betriebssysteme und GUI ermöglichen Felderfassungen ohne komplizierte Einstellungen.
- Geschätzte Messgenauigkeit kann auf dem Bildschirm in Echtzeit bestätigt werden, sodass die Benutzer für eine optimierte Datenerfassung Funktionen effizient auswählen können.
- Gewonnene Daten können verwendet werden, um mit weiterverarbeitender Software (mitgeliefert) problemlos 3D-Laser-Punktwolken zu erstellen.

Zukünftige Anwendungen

Mitsubishi Electric baut Märkte in Europa, Nordamerika, Asien und Ozeanien auf, wo die Nachfrage nach äußerst genauer, präziser und effizienter Felderfassung und Vermessung der Infrastruktur voraussichtlich steigen wird. Die Nachfrage ist in Nordamerika und Europa besonders vielversprechend, wo die hochpräzisen 3D-Karten als Datengrundlage für derzeitige Demonstrationen autonomen Fahrens und geplante kommerzielle Systeme in der Zukunft erforderlich sind.

Mitsubishi Electrics neues MMS-G kann zusätzlich zu Felderfassungen und Datenerfassung für Karten für autonomes Fahren flexibel montiert werden, um Bahnstrecken, Küstenbereiche, schwer zugängliche Gebiete und mehr zu untersuchen. Die Technologie wird voraussichtlich weit verbreitet genutzt werden und damit das globale Geschäft von Mitsubishi Electric in dieser Branche ausbauen.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.