ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3181

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Inbetriebnahme der neuen Fabrik für Aufzüge von Mitsubishi Electric in Südkorea

Beschleunigung des weltweiten Aufzugs- und Rolltreppengeschäfts durch den Ausbau der Entwicklung, Prüfung und Fertigung

PDF-Version (PDF:201.3KB)

TOKIO, 26. Februar 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd. (KMEC) am 1. März eine neue Fabrik für Aufzüge in der südkoreanischen freien Wirtschaftszone Incheon (Incheon Free Economic Zone) in Betrieb nehmen wird. Die Fabrik wird über ein F&E-Zentrum verfügen, um verbesserte Entwicklungs- und Prüfungsfunktionen zu bieten, und eine Erhöhung der derzeitigen Produktionskapazität um das 2,5-Fache auf 4.000 Einheiten ermöglichen. Mitsubishi Electric geht davon aus, dadurch sein weltweites Aufzugs- und Rolltreppengeschäft ausbauen und seinen Marktanteil in Südkorea vergrößern zu können.

Neue Fabrik

Die neue Fabrik von KMEC

Standort Incheon Free Economic Zone (Songdo), Metropole Incheon, Republik Korea
Größe der Anlage 18.220 Quadratmeter Bodenfläche 19.070 Quadratmeter
Zweck Entwicklung, Prüfung und Fertigung von Aufzugsanlagen
Betriebsbeginn 1. März 2018 Produktionskapazität 4.000 Einheiten pro Jahr
Investition Ca. 33 Milliarden KRW (ca. 27 Millionen US-Dollar)
Mitarbeiter Ca. 120 (anfangs)
Zusätzliche Anlagen 95 Meter hoher Prüfturm für Aufzüge und Feldtrainingszentrum

Ziele der neuen Fabrik

1)
Nutzung der verbesserten Entwicklungs- und Prüfungsmöglichkeiten des neuen F&E-Zentrums, um auf die Anforderungen des globalen Marktes zu reagieren
- Das neue F&E-Zentrum für Entwicklungs- und Prüfungszwecke wird die Engineering-Kapazitäten von KMEC in vollem Maße ausschöpfen.
- Das neue F&E-Zentrum übernimmt ausgewählte Entwicklungsfunktionen von Inazawa Works, der Hauptproduktionsstätte von Mitsubishi Electric für Aufzüge und Rolltreppen in Japan, zu globalen Entwicklungs- und Prüfungszwecken.
- Strategische Integration von Vertriebs-, Engineering-, Entwicklungs-, Fertigungs-, Installations- und Wartungsfunktionen in Südkorea, um Aufzüge anzubieten, die die spezifischen lokalen Anforderungen erfüllen.

2)
Stärkung der Produktwettbewerbsfähigkeit durch ein erweitertes Angebot an Hochgeschwindigkeitsaufzügen für den globalen Markt
- Um der zunehmenden weltweiten Nachfrage infolge der steigenden Anzahl an Hochhäusern nachzukommen und die aktuellen Aufzugsmodelle mit einer Fahrgeschwindigkeit von 240 Metern/Minute zu ergänzen, wird Mitsubishi Electric Hochgeschwindigkeitsaufzugs-Modelle einführen, die 300 Meter/Minute oder sogar 360 Meter/Minute zurücklegen können. Darüber hinaus ist dank der Ansiedlung des Produktionsbetriebs in Südkorea dafür gesorgt, dass die preisliche Wettbewerbsfähigkeit dieser Hochgeschwindigkeitsaufzüge erhalten bleibt.
- Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsaufzugs-Erneuerungen, insbesondere in der ASEAN-Region und im Nahen Osten.
3)
Ausbau des Geschäfts in Südkorea durch Stärkung der Produktionskapazität
- Steigerung der Produktion von Aufzügen der NexPia-Serie, die speziell für Südkorea entworfen wurden.
- Reaktion auf die steigende Nachfrage im Zusammenhang mit kleinen und mittelgroßen Flachbauten auf dem südkoreanischen Markt.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.