ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3171
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Das Unternehmen gab heute die Entwicklung einer Technologie bekannt, die modellgestützte künstliche Intelligenz (KI) zur autonomen Anlagensteuerung nutzt.
http://de.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-b/index.page
Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit einer Schule für Sehbehinderte eine experimentelle Fernbedienungsschnittstelle entwickelt hat, die Anwendern die einfache Bedienung von Geräten per Tastsinn durch Erkennung der intuitiven Formen und Bewegungen verschiedener Regler ermöglicht.
http://de.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-c/index.page
Das Unternehmen gab heute die Entwicklung einer 16-strahligen räumlichen Multiplexing-Technologie mit 28 GHz für mobile Basisstationen der fünften Generation (5G) bekannt. Ferner kündigte das Unternehmen an, dass es nachweislich das vermutlich weltweit erste 5G-System mit einer Leistung von 25,5 Gbit/s für ein Benutzergerät mit 28 GHz und einer Bandbreite von 500 MHz ermöglicht hat.
http://de.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-e/index.page
Das Unternehmen gab heute die Entwicklung der weltweit ersten drahtlosen Kommunikationstechnologie bekannt, die automatische Optimierung bietet. Möglich wird dies durch die proprietäre künstliche Intelligenz (KI) der Marke Maisart und moderne digitale Technologie von Mitsubishi Electric zur Verbesserung von Leistung und Kapazität.
http://de.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-f/index.page
Das Unternehmen gab heute die Entwicklung einer auf kompakter künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie für Hardware bekannt. Die Technologie kann auf kleinformatigen Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) implementiert werden, die Benutzer und Entwickler konfigurieren können, um maßgeschneiderte Anwendungen zu entwickeln.
http://de.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-g/index.page
Das Unternehmen gab heute die Entwicklung einer Technologie für realistischen „Texturausdruck“ mit der Bezeichnung „Real Texture“ bekannt. Dadurch erscheinen die Oberflächen von Fahrzeugdisplays und digitalen Beschilderungen in realistischer Metallic-Optik und sorgen für ein ansprechenderes Erscheinungsbild.
http://de.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-h/index.page
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.