ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3170

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric entwickelt Anzeigen zur Fahrbahnbeleuchtung für Fahrzeuge

Sicheres Beleuchtungssystem ermöglicht interaktive, leicht erkennbare Lichtanimationen

PDF-Version (PDF:208.6KB)

TOKIO, 8. Februar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute ein neues Anzeigesystem für Fahrzeuge bekannt, das Lichtanimationen auf die Fahrbahn um das Fahrzeug herum projiziert, die sich verändern können, wenn sich Fußgänger nähern. Dadurch können Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer anhand der sehr intuitiven, leicht erkennbaren Warnanzeigen die beabsichtigten Fahrzeugbewegungen erkennen. Das sorgt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Auf die Fahrbahnoberfläche projizierte Lichtanimationen sind auch bei schlechten Wetterverhältnissen sehr gut sichtbar

Drei Arten (1, 2 und 3) von Lichtanimationen ändern sich, sobald die Sensoren Fußgänger in der Nähe des Fahrzeugs erkennen

Anhand der auf die Fahrbahn projizierten Beleuchtungen werden andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger über die Fahrzeugbewegungen und das Fahrverhalten auch bei schlechten Wetterverhältnissen effektiv gewarnt. Das Muster der Lichtanimationen ändert sich, wenn die verschiedenen Fahrzeugsensoren Veränderungen in der umliegenden Fahrzeugumgebung erkennen, wie z. B. sich nähernde Fußgänger. Anhand von Innenbeleuchtungen wird der Fahrer außerdem durch das System genau über die umliegende Fahrzeugumgebung informiert.

Tools zur Entwicklung und Auswertung des neuen Anzeigesystems

Das neue System umfasst auch ein Tool zur Entwicklung und Auswertung, mit dem Hersteller die Beleuchtungsmuster prüfen können, bevor das System in die Fahrzeuge eingebaut wird.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.