ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3163

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric entwickelt eine Plattform, die die Kooperation von intelligenten Geräten ermöglicht

Dadurch wird der Weg für autonome Haushaltsservices geebnet, die ohne Cloud-Computing oder Internetverbindung auskommen

PDF-Version (PDF:184.3KB)

TOKIO, 29. Januar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung einer autonomen Plattform bekannt, mit der vernetzte intelligente Geräte ihre Sensoren und Funktionalitäten zur Kooperation im Rahmen neuer Haushaltsservices nutzen können, ohne dabei Cloud-Computing oder eine Internetverbindung zu benötigen. Indem die Plattform verschiedene Funktionalitäten als Gruppe integriert, was bei einzelnen Geräten nicht möglich ist, soll sie eine große Bandbreite an kooperativen intelligenten Geräten und damit verbundenen Services ermöglichen, die zu einem komfortableren und praktischeren Zuhause beitragen. Der gewerbliche Einsatz der Plattform ist ab dem Jahr 2020 geplant.

Intelligente Geräte, die miteinander kooperieren, um neue nutzbringende Haushaltsservices zu ermöglichen

Die neue Plattform von Mitsubishi Electric wird den fortwährenden Trend hin zu Haushaltsgeräten unterstützen, die zunehmend intelligente Funktionen für vernetzte Umgebungen bieten. Die Plattform umfasst Technologie, dank der Geräte ohne Verbindung mit einer Cloud oder dem Internet miteinander kooperieren und neue Services unterstützen können, die mit einzelnen Geräten nicht möglich wären. Das Ergebnis wird ein komfortableres und praktischeres Wohnumfeld sein, in dem intelligente Geräte nicht mehr täglich von den Bewohnern bedient oder eingestellt werden müssen.

Mitsubishi Electric hat eine kompakte Softwarebibliothek entwickelt, die nur etwa drei Megabyte Speicherplatz benötigt. So kann die Plattform selbst auf Mikrocontrollern mit einfacher Ausstattung ausgeführt werden, die z. B. in intelligenten Haushaltsgeräten zum Einsatz kommen. Die Plattform hat außerdem den Vorteil, dass neu erworbene, intelligente Haushaltsgeräte nahtlos zum Netzwerk hinzugefügt werden können.

Mitsubishi Electric wird seine Cloud- und Internet-freie Plattform zukünftig weiterentwickeln, um die Kooperation von immer fortschrittlicheren vernetzten Geräten miteinander zu ermöglichen und so den Weg für intuitive, vollautomatische Services zu ebnen, die keine tägliche Bedienung oder Einstellung mehr durch die Benutzer erfordern.

Patente

Angemeldete Patente für die in dieser Pressemitteilung bekannt gegebene Technologie: Nummer 2 in Japan und Nummer 1 außerhalb Japans.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.