ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3161
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Höhere Fahrsicherheit durch sofortige Erkennung entfernter Objekte
TOKIO, 17. Januar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, die branchenweit womöglich leistungsstärkste Technologie für Fahrzeugkameras entwickelt zu haben. Diese erkennt verschiedene Objekttypen in Entfernungen von bis zu ca. 100 Metern, wodurch Fahrer in kommenden spiegellosen Fahrzeugen Vorwarnungen zur Sicherstellung einer höheren Fahrsicherheit erhalten können. Die Lösung basiert auf der proprietären Maisart-Technologie für künstliche Intelligenz (KI) von Mitsubishi Electric. Sie soll Fahrern besonders beim Spurwechsel dabei helfen, Unfälle zu vermeiden. Der Einsatz spiegelloser Fahrzeuge, bei denen Rück- und Seitenspiegel durch Kameraüberwachungssysteme ersetzt werden, wurde 2016 in Europa und Japan zugelassen. Die ersten kommerziellen spiegellosen Fahrzeuge sollen bereits nächstes Jahr in Japan auf den Markt kommen.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.