ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3141
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Wird in Mercedes-Benz-Fahrzeugen verwendet
TOKIO, 26. Oktober 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) hat heute bekanntgegeben, dass sie mit der Massenproduktion des ersten Startergenerator-Systems mit Kurbelwelle (ISG; Integrated Starter-Generator System) für 48 V-Hybrid-Fahrzeuge in der Automobilbranche begonnen hat. Das System wird in die Modelle von Mercedes Benz eingebaut. Das System wird auf der 45. Tokyo Motor Show 2017 auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände vom 27. Oktober bis zum 5. November ausgestellt.
Startergenerator-System mit Kurbelwelle für 48 V-Hybrid-Fahrzeuge
In Europa wird mit einer erhöhten Nachfrage nach 48 V-Hybridfahrzeugen gerechnet. Diese haben einen sehr niedrigen Kraftstoffverbrauch und sind vergleichsweise günstig. Mitsubishi Electric hat ein Startergenerator-System entwickelt – ein mit Kurbelwellen direkt angetriebenes System zum Schalten in den Leerlauf bei der Start-Stop-Technologie, für die Energierückgewinnung und den Drehmomentassistenten –, um eine höhere Ausgangsleistung und einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch bei 48 V-Hybridfahrzeugen zu erzielen. Mitsubishi Electric wird mit der Entwicklung von immer kleineren, leichteren und leistungsstärkeren Startergenerator-Systemen fortfahren, um einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch und geringeren CO2-Ausstoß zu erzielen.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.