ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3137
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Autonomes Fahren bietet viel Sicherheit und Komfort
TOKIO, 17. Oktober 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass seit Mai 2016 mit xAUTO und ähnlichen Technologien für autonomes Fahren zur Selbsterfassung und zum netzwerkbasierten Fahren Feldtests auf Autobahnen durchgeführt wurden. xAUTO wird auf der 45. Tokyo Motor Show 2017 auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände vom 27. Oktober bis zum 5. November ausgestellt.
Mitsubishi Electric´s Technologien für autonomes Fahren heißen „Diamond Safety“ und wurden getreu dem Motto „Der Mensch steht immer an erster Stelle“ entwickelt. Die selbsterfassende Fahrtechnologie von Mitsubishi Electric vereint zahlreiche Technologien zur peripheren Erfassung, darunter auch ein Millimeterwellenradar zur Überwachung der Vorderseite mit einem weiten Betrachtungswinkel, eine Überwachungskamera für die Vorderseite und ein Millimeterwellenradar zur Überwachung der hinteren Seite. Für die infrastrukturellen Fahrtechnologien wird hochpräzise 3D-Kartierung zusammen mit der Übertragung des Centimeter-Level Augmentation Service (CLAS) des Quasi-Zenith Satellite System (QZSS, Quasi-Zenit-Satellitensystem) verwendet. Die netzwerkbasierten und selbsterfassenden Fahrtechnologien von Mitsubishi Electric ermöglichen zusammen ein autonomes Fahrerlebnis mit hoher Sicherheit und mehr Komfort.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.