ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3113

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric setzt Beleuchtung für Gebäudeleitsysteme ein

Mit beleuchteten Projektionsanzeigen soll der Personenverkehr in Gebäuden optimiert werden

PDF-Version (PDF:180.6KB)

TOKIO, 24. Mai 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute ein innovatives internes Gebäudeleitsystem mit beleuchteten Projektionsanzeigen bekannt, das Besuchern in Gebäuden als Wegweiser dient und detaillierte Statusinformationen zu Aufzügen bietet. Das verbesserte Leitsystem, das den Weg zu Aufzügen, sanitären Anlagen und anderen Gebäudeeinrichtungen (auch speziell für Rollstuhlbenutzer) weist, soll Besuchern dabei helfen, sich ganz unkompliziert und effizient in Gebäuden zu bewegen.

Wegweisende Projektionsanzeigen am Boden

Wegweisende Projektionsanzeigen auf der Aufzugstür

Das System weist Besuchern in Form von äußerst praktischen, großformatigen und intuitiven Beleuchtungen, die auf den Boden und an die Wände projiziert werden, den Weg. Die Informationen zeigen Besuchern in Gebäuden den Weg zu Aufzügen und die Position der Aufzüge und helfen ihnen, sich komfortabel im Gebäude zu bewegen.

An den Außentüren jedes Aufzugs wird angezeigt, in welchem Stockwerk sich der Aufzug gerade befindet und wie stark er frequentiert wird. Eine spezielle Anzeige weist die vor dem Aufzug wartenden Personen auf Rollstuhlbenutzer hin, damit sie Rollstuhlbenutzern zum Verlassen des Aufzugs rechtzeitig Platz machen können.

Das System soll einen reibungslosen Personenverkehr in großen Gebäuden und insbesondere in Mehrzweckbauten ermöglichen, die aufgrund ihrer Aufteilung in Büros, Geschäfte und Wohnungen möglicherweise unübersichtlich sein können. Das System soll auch für die Räumlichkeiten internationaler Veranstaltungen eingesetzt werden, bei denen spezielle Anforderungen an das universelle Design erfüllt werden müssen, um den Bedürfnissen von internationalen Besuchern, älteren Menschen und Rollstuhlbenutzern gerecht zu werden.

Wir koordinieren die Standardisierung von Beleuchtungssystemen zusammen mit dem National Institute of Advanced Industrial Science and Technology.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.