ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3099
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Kompaktes Modul ermöglicht eine große Bandbreite und Weitwinkel-Beamforming
TOKIO, 18. April 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) hat eine kompakte Massivelementantenne und ein HF-Modul entwickelt, das eine große Bandbreite von 800 MHz und Weitwinkel-Beamforming für die 28-GHz-Kommunikation in Funkbasisstationen der fünften Generation (5G) ermöglicht. Als nächsten Schritt wird Mitsubishi Electric die Performance des Moduls für die Hochgeschwindigkeitskommunikation mit hoher Kapazität testen, um das Produkt möglichst bald auf den Markt bringen zu können. Der Entwicklungsstand wird beim Brooklyn 5G Summit* präsentiert, der vom 19. bis zum 21. April in New York City stattfindet.
* Diskussionsforum für 5G-Drahtlostechnologien, das von NOKIA und dem Forschungszentrum NYU WIRELESS an der NYU Tandon School of Engineering veranstaltet wird
28-GHz-Massivelementantenne und HF-Modul für 5G-Basisstationen (120 x 240 x 28 mm)
Um dem rasanten Anstieg des mobilen Datenverkehrs Rechnung zu tragen und fortschrittliche Services und Anwendungen umzusetzen, wird weltweit an der Entwicklung von 5G-Technologien gearbeitet, mit dem Ziel, diese bereits im Jahr 2020 gewerblich nutzen zu können. Mit 5G wird der Weg für eine Ultra-Hochgeschwindigkeitsübertragung von 20 Gbit/s geebnet, was gegenüber der für 4G festgelegten Rate von 3 Gbit/s einen enormen Fortschritt bedeutet. Zwei Schlüsseltechnologien sind Massive Multiple-Input Multiple-Output (MIMO), das Hochfrequenzbänder zur Gewährleistung einer großen Bandbreite nutzt, und MIMO, welches Raum-Multiplexing für mehrere Signale gleichzeitig in derselben Frequenz durchführt und zugleich große Ausbreitungsverluste in höheren Frequenzen durch den Einsatz von Multielementantennen ausgleicht. Die neue Antenne und das neue RF-Modul von Mitsubishi Electric für 5G-Basisstationen sind für Massive MIMO vorgesehen. Diese Arbeit umfasst einen Teil der Ergebnisse des Forschungs- und Entwicklungsprojekts zur Umsetzung von Mobilfunksystemen der fünften Generation im Auftrag des japanischen Innen- und Kommunikationsministeriums.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.